Gants de travail
Les gants de travail de qualité supérieure, disponibles en différents modèles, offrent une protection optimale des mains pendant le travail.
Les gants de travail de qualité supérieure, disponibles en différents modèles, offrent une protection optimale des mains pendant le travail.
Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme gants de travail.
KCL by PIP | Gants à usage unique
Gant de protection à usage unique très confortable, une sensibilité tactile élevée et de bonnes propriétés mécaniques. Catégorie de protection III
Tegera | Gants de protection contre le froid
Gant très souple pour une bonne sensation tactile, entièrement doublé, résistant, bouts des doigts et index renforcés, serrage élastique, fermeture Velcro. Catégorie de protection II
Find all media in one place
Aller au centre de téléchargementLes mains sont les parties du corps les plus souvent touchées par les accidents du travail. Les blessures aux mains peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie et impliquent souvent un long processus de guérison. Outre la souffrance humaine, ces accidents entraînent souvent des coûts énormes en termes de temps d'arrêt, de traitement et de rééducation. C'est pourquoi les gants de protection, tels que les gants pour le montage, les gants de protection contre les coupures, les gants de protection contre la chaleur, les gants de protection contre le froid ou les gants de protections contre les produits chimiques, sont un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle et doivent être choisis avec le plus grand soin. Le confort de port, mais aussi les domaines d'application et les normes et prescriptions légales influencent le choix - une évaluation du poste de travail réalisée avec soin et documentée par écrit constitue une bonne base pour le choix des gants de protection appropriés.
Il existe de nombreux critères qui jouent un rôle important dans le choix de gants de travail appropriés et qui doivent absolument être pris en compte.
Domaine d'application : la base du bon choix de gants de travail est toujours une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, dans laquelle les risques sont évalués au poste de travail concerné. Seules les personnes qui savent contre quels dangers les gants de travail doivent protéger peuvent faire le bon choix. Après l'évaluation du poste de travail, il est également clair si des gants de la catégorie de protection I, II ou III doivent être utilisés.
Niveau de protection | Description du risque | Guide de gants |
|---|---|---|
peu ou pas de risque de blessure, par exemple lors de travaux généraux de nettoyage et de réparation | risque faible | |
un risque de blessure sérieux, présent dans presque toutes les applications industrielles | risques moyens | |
associés à des activités mettant la vie en danger : manipulation de substances contaminées ou de mélanges chimiques hautement corrosifs, lutte contre le feu ou travaux à haute tension | risques irréversibles |
Environnement de travail : l'environnement de travail influence le choix de gants de travail appropriés. Par exemple, les gants sont-ils portés dans des environnements humides ou très longtemps, sont-ils utilisés dans des environnements chauds ou froids ou une sensibilité tactile accrue est-elle nécessaire pour l'exécution du travail ?
Confort : pour que les utilisateurs puissent travailler efficacement malgré les gants et que la sécurité soit également garantie, il est important que les gants de sécurité soient bien ajustés, qu'ils ne serrent pas, ne soient pas trop serrés ou ne glissent pas. La taille appropriée joue un rôle essentiel. Les employeurs devraient également tenir compte des souhaits et exigences individuels des porteurs. Les gants de travail ne seront réellement utilisés que s'ils sont bien acceptés.
Revêtement : les différents revêtements offrent des avantages et des effets protecteurs différents. Des tests et la participation des employés permettent de déterminer quelle est le revêtement idéal pour chaque exigence.
Le plan de protection cutanée indique les risques pour la peau au poste de travail concerné ainsi que les produits de protection cutanée, les produits de nettoyage cutané et les produits de soin coutané à utiliser. Un tel plan de protection de la peau est prescrit par la loi et doit être affiché. Il fait en outre partie de la formation régulière. Les produits mentionnés dans le plan doivent être mis gratuitement à disposition par l'employeur.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir les produits adéquats et à élaborer avec vous un plan de protection cutanée adapté à vos besoins. Contactez-nous !