Menu

S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Elten

Les chaussures de travail de la classe S1 sont généralement utilisées dans des environnements intérieurs secs, par exemple dans l'industrie ou l'artisanat. Elles se caractérisent généralement par une construction de tige ouverte très respirante. Plus dans notre guide

Catégories dans S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Elten
Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires 42 S1 Chaussures basses 1 S1 Sandales 1 plusmoins
Filtrer les produits dans S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Elten
Fabricant: Elten Réinitialiser tout
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure ouverte S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755

Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité très confortable et aérée, compatible ESD, en microfibre avec une doublure textile respirante. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateur. L'embout synthétique léger protège le pied de la pressio...

Chaussure basse S1 Impulse XXT blue low ESD 729755 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 Impulse XXT blue low ESD 729755

Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de travail super légère, compatible ESD, en microfibre avec matériau textile respirant. Grâce au système de laçage élastique à blocage rapide, la chaussure s'enfile et s'enlève facilement. L'embout de protection léger en plastique protège contre les blessures, con...

Affichage de 1-2 sur 2 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Chaussures de sécurité S1 : idéales pour l'intérieur

Les chaussures de travail de la classe de sécurité 1 possèdent une protection des orteils, sont fermées au niveau du talon, sont antidérapantes, antistatiques et ont une semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Elles sont donc idéales pour les environnements de travail secs. Les chaussures de sécurité de classe S1P sont en outre résistantes à la perforation.

En un coup d'oeil
    Un mannequin monte dans un hélicoptère avec des chaussures de sécurité
    En choisissant la bonne classe de protection pour vos chaussures de sécurité, vous et vos collaborateurs êtes sur la bonne voie. La classe de protection S1 est la plus appropriée pour les travaux en milieu sec.

    Choix de chaussures de sécurité de classe 1

    Comme pour d'autres éléments de l'équipement de protection individuelle, le choix de la bonne chaussure de sécurité doit toujours être précédé d'une évaluation approfondie du poste de travail afin de pouvoir identifier les risques potentiels et de choisir correctement la classe de sécurité de la chaussure de travail.

    Les chaussures de sécurité sont obligatoires dans de nombreux secteurs, ce qui signifie que les chaussures de travail doivent être portées très longtemps et fréquemment. C'est pourquoi, outre la classe de sécurité appropriée , les chaussures de travail doivent également être confortables à porter. Pour être aussi agréables à porter que possible, les chaussures doivent être parfaitement adaptées. Chaque personne a une forme de pied différente, c'est pourquoi il est recommandé de porter plusieurs modèles de chaussures à l'essai. Une mesure du pied permet d'obtenir des résultats très précis. Haberkorn propose ce service avec les technologies les plus récentes - demandez à votre conseillère ou conseiller Haberkorn !

    Les aspects de santé ne doivent pas être oubliés

    De plus, de bonnes chaussures de travail tiennent compte des restrictions de santé de la personne qui les porte. Un bon conseil est ici indispensable. En cas de problèmes de dos ou de genoux, il est recommandé de choisir des modèles qui garantissent une bonne stabilité tout en offrant un amorti élevé. Il existe également des chaussures de sécurité qui soutiennent la position debout prolongée.

    focus sur les chaussures de sécurité S1 légères
    Chaussure de sécurité agréable en microfibre perforée respirante, avec amorti soft-&-safe.
    Agréable à porter grâce à la respirabilité

    Les chaussure de sécurité de classe 1 sont souvent utilisées dans les halls industriels et la logistique, où il fait souvent chaud et étouffant. Dans ce cas, il est d'autant plus pratique que les chaussures soient respirantes, ce qui les rend plus agréables à porter. Les chaussures de travail S1 sont également utilisées dans le commerce de détail, les garages automobiles, la construction mécanique, l'artisanat, les conducteurs d'excavatrices et les activités de chargement, par exemple.


    À quelle fréquence les chaussures de sécurité S1 doivent-elles être remplacées ?

    Une chaussure qui est portée cinq jours par semaine sans interruption est généralement remplacée une fois par an – ce qui est conseillé non seulement pour des raisons d'hygiène, mais aussi parce que l'amorti dans la chaussure perd de sa durabilité avec le temps. Un autre point à ne pas négliger est la semelle de la chaussure. À force d'être portée, celle-ci sera particulièrement usée ou abîmée au bout d'un an. Les chaussures légères et aérées, comme le sont souvent les chaussures de sécurité de classe 1, durent parfois aussi moins longtemps. Un remplacement annuel est en tout cas recommandé pour des raisons de sécurité.


    Exigences légales pour les chaussures de sécurité

    Les chaussures de sécurité doivent généralement porter le marquage CE et avoir été testées par un organisme de contrôle notifié (par exemple le centre de contrôle technique de sécurité de l'AUVA – STP). Le législateur fixe d'autres exigences dans la norme EN ISO 20345:2011. Le §4 précise les dangers et les risques pour lesquels le port d'une chaussure de sécurité est obligatoire.


    Coque de protection des orteils de 200 joules pour les chaussures de sécurité

    En principe, toutes les chaussures de sécurité conformes à la norme EN ISO 20345:2011 sont dotées d'une coque de protection des orteils qui résiste à une force de 200 joules.

    Comment mesurer 200 joules ?

    Le joule est l'unité de mesure de l'énergie ou de la force de pression. Elle est mesurée à l'aide de différentes variables, comme le poids d'un objet et sa hauteur de chute. Plus un objet tombe de haut, plus sa vitesse est élevée. L'énergie qui agit lors de l'impact est donc également plus importante. Cette énergie est mesurée en joules.

    Appliquée à une chaussure de sécurité conforme à la norme EN ISO 20345:2011, cela signifie que la coque de protection des orteils résiste à un poids de 20 kg tombant d'un mètre de hauteur sur la chaussure.

    Sans hauteur de chute, la coque de protection des orteils résisterait donc à environ 1.500 kg, ce qui correspond à une petite voiture.