Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRC.
Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse conforme ESD en microfibre avec inserts textiles respirants et embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRC.
Nos experts vont droit au but
Les chaussures de sécurité doivent toujours être idéalement adaptées au pied. Des tests de port peuvent apporter la certitude que la chaussure de sécurité est toujours agréable à porter, même pendant de longues journées de travail. Le fournisseur Steitz propose par exemple des coques d'essai qui permettent une mesure plus précise, mais aussi des possibilités de mesure très précises au moyen d'un plateau de mesure de pression et d'un scanner 3D.
Toute chaussure de travail certifiée selon les normes prescrites EN 20345 ou EN 20347 doit présenter un certain degré d'antistaticité. La fonction antistatique permet d'évacuer la charge électrique du corps dans le sol et d'éviter les étincelles qui pourraient enflammer les atmosphères explosives (ATEX, protection EX). ESD, en revanche, signifie que la chaussure dissipe bien les charges électriques qui pourraient être dangereuses pour les composants électroniques sensibles. L'ESD est aujourd'hui un standard pour de nombreux secteurs, car de très nombreux produits intègrent désormais des composants et des commandes électroniques.
Le système multi-largeurs signifie qu'un modèle de chaussure existe non seulement en différentes tailles (longueurs), mais aussi en différentes largeurs. La raison en est que les chaussures de sécurité sont portées très longtemps et qu'un ajustement optimal en longueur, largeur et hauteur est donc extrêmement important pour préserver la santé et le confort de port.
« SR » est l'abréviation de « slip resistant » et signifie « antidérapant ». Selon le test, il existe trois possibilités de marquage :
SRA : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS).
SRB : antidérapant sur sol en acier avec glycérol
SRC : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS) et sur sol en acier avec glycérol.
Les chaussures de sécurité de classe S1 selon la norme EN 20345 présentent un embout de protection au niveau des orteils. L'embout de protection peut être en acier, en aluminium ou dans un mélange de matières plastiques.
Les chaussures de sécurité S1 sont des sandales ou des chaussures basses dont la tige est généralement aérée. Les chaussures de sécurité S1 sont donc souvent très respirantes et adaptées aux postes de travail secs. Il s'agit généralement de secteurs tels que les zones industrielles propres, la logistique et les services.
Les chaussures de sécurité S1 et S2 ont un embout de protection au niveau des orteils. Cependant, les chaussures de sécuriteé S2 ont une structure de tige fermée et offrent donc une meilleure protection contre l'humidité et la saleté que les chaussures de sécurité S1
Les chaussures de travail de la classe de sécurité 1 possèdent une protection des orteils, sont fermées au niveau du talon, sont antidérapantes, antistatiques et ont une semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Elles sont donc idéales pour les environnements de travail secs. Les chaussures de sécurité de classe S1P sont en outre résistantes à la perforation.
Comme pour d'autres éléments de l'équipement de protection individuelle, le choix de la bonne chaussure de sécurité doit toujours être précédé d'une évaluation approfondie du poste de travail afin de pouvoir identifier les risques potentiels et de choisir correctement la classe de sécurité de la chaussure de travail.
Les chaussures de sécurité sont obligatoires dans de nombreux secteurs, ce qui signifie que les chaussures de travail doivent être portées très longtemps et fréquemment. C'est pourquoi, outre la classe de sécurité appropriée , les chaussures de travail doivent également être confortables à porter. Pour être aussi agréables à porter que possible, les chaussures doivent être parfaitement adaptées. Chaque personne a une forme de pied différente, c'est pourquoi il est recommandé de porter plusieurs modèles de chaussures à l'essai. Une mesure du pied permet d'obtenir des résultats très précis. Haberkorn propose ce service avec les technologies les plus récentes - demandez à votre conseillère ou conseiller Haberkorn !
De plus, de bonnes chaussures de travail tiennent compte des restrictions de santé de la personne qui les porte. Un bon conseil est ici indispensable. En cas de problèmes de dos ou de genoux, il est recommandé de choisir des modèles qui garantissent une bonne stabilité tout en offrant un amorti élevé. Il existe également des chaussures de sécurité qui soutiennent la position debout prolongée.

Les chaussure de sécurité de classe 1 sont souvent utilisées dans les halls industriels et la logistique, où il fait souvent chaud et étouffant. Dans ce cas, il est d'autant plus pratique que les chaussures soient respirantes, ce qui les rend plus agréables à porter. Les chaussures de travail S1 sont également utilisées dans le commerce de détail, les garages automobiles, la construction mécanique, l'artisanat, les conducteurs d'excavatrices et les activités de chargement, par exemple.
Une chaussure qui est portée cinq jours par semaine sans interruption est généralement remplacée une fois par an – ce qui est conseillé non seulement pour des raisons d'hygiène, mais aussi parce que l'amorti dans la chaussure perd de sa durabilité avec le temps. Un autre point à ne pas négliger est la semelle de la chaussure. À force d'être portée, celle-ci sera particulièrement usée ou abîmée au bout d'un an. Les chaussures légères et aérées, comme le sont souvent les chaussures de sécurité de classe 1, durent parfois aussi moins longtemps. Un remplacement annuel est en tout cas recommandé pour des raisons de sécurité.
Les chaussures de sécurité doivent généralement porter le marquage CE et avoir été testées par un organisme de contrôle notifié (par exemple le centre de contrôle technique de sécurité de l'AUVA – STP). Le législateur fixe d'autres exigences dans la norme EN ISO 20345:2011. Le §4 précise les dangers et les risques pour lesquels le port d'une chaussure de sécurité est obligatoire.
En principe, toutes les chaussures de sécurité conformes à la norme EN ISO 20345:2011 sont dotées d'une coque de protection des orteils qui résiste à une force de 200 joules.
Le joule est l'unité de mesure de l'énergie ou de la force de pression. Elle est mesurée à l'aide de différentes variables, comme le poids d'un objet et sa hauteur de chute. Plus un objet tombe de haut, plus sa vitesse est élevée. L'énergie qui agit lors de l'impact est donc également plus importante. Cette énergie est mesurée en joules.
Appliquée à une chaussure de sécurité conforme à la norme EN ISO 20345:2011, cela signifie que la coque de protection des orteils résiste à un poids de 20 kg tombant d'un mètre de hauteur sur la chaussure.
Sans hauteur de chute, la coque de protection des orteils résisterait donc à environ 1.500 kg, ce qui correspond à une petite voiture.