Une photo de titre sur laquelle une chaussure de travail blanche de Jalas est en train d'être cousue.

Produits Jalas

Les chaussures de sécurité JALAS® sont synonymes de qualité supérieure, de sécurité et de confort ! Depuis 1916, JALAS® développe et fabrique ses chaussures de sécurité et professionnelles à Jokipii, en Finlande.

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Produits Jalas
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure ouverte S1 ESD Jalas® Respiro 3800R | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD Jalas® Respiro 3800R

Jalas | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte particulièrement confortable, très bon ajustement, absorption des chocs optimisée, excellente perméabilité à l’air, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRB. Cette chaussure aux propriétés thermorégulatrices pour un confort quotidien, respirante, confortable...

Chaussure basse S2 Respiro 3700R | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Respiro 3700R

Jalas | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité très bien ajustée, absorption des chocs optimisée et excellente perméabilité à l’air, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRB. Cette chaussure aux propriétés thermorégulatrices pour un confort quotidien, respirante, confortable et légère, garde vo...

Demi-bottes S3 ESD 1828 JUPITER | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-bottes S3 ESD 1828 JUPITER

Jalas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité mi-haute en cuir enduit de PU, avec embout en aluminium et semelle en acier anti-perforation, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.

Bottes d'hiver S3 Zenit 2728 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Bottes d'hiver S3 Zenit 2728

Jalas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte de sécurité doublée avec système de ventilation Climate Control, garde les pieds au chaud et au sec. Système de dégagement rapide BOA® Fit, embout en aluminium léger et protection anti-perforation souple, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SR FO SC LG.

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.

JALAS®

L'innovation en héritage: des chaussures de sécurité pour des environnements de travail exigeants

JALAS® propose des chaussures de sécurité à la pointe de la technologie, d'une excellente qualité et d'un savoir-faire artisanal. Grâce au développement permanent de produits, à une connaissance approfondie des matériaux et à des partenariats innovants, JALAS® est une référence en matière d'innovation, de sécurité et de confort. Depuis ses origines en tant que tannerie jusqu'à la production ultramoderne actuelle, JALAS® s'efforce de concevoir l'avenir de la sécurité au travail.

En un coup d'oeil
    Assemblage d'une chaussure de travail blanche Jalas.
    JALAS® – Chaussures de sécurité professionnelles

    Ergonomie du pied: à quoi faut-il faire attention?

    L'anatomie fascinante du pied est une véritable prouesse de la nature. Nos pieds doivent non seulement nous soutenir et nous assurer un bon équilibre, mais aussi absorber les chocs, et ce tout au long de notre vie. Un travail qui serait peut-être parfait sans chaussures, mais impossible en réalité en raison du climat et de la diversité des tâches. C'est là que les chaussures de sécurité JALAS® entrent en jeu.

    Une chaussure de sécurité Jalas sur fond bleu démontrant la perméabilité à l'air
    La chaussure à « thermorégulation » pour le confort au quotidien

    Lors du choix des chaussures, la forme personnelle du pied est déterminante. La forme du pied est héritée d'un parent, et la mesure du pied, en largeur, longueur et circonférence est primordiale. Un bon ajustement est essentiel pour le confort. Les scanners de pieds innovants d'Ejendals fournissent des informations détaillées sur la forme et la taille du pied, la voûte plantaire et les points de pression. Vous obtiendrez ainsi des recommandations pour des semelles intérieures sur mesure à des fins de prévention.

    La forme de la chaussure, en tant que forme mécanique du pied humain, est la clé de la perfection. Elle détermine l'ergonomie, le confort et l'ajustement de la chaussure. Grace à la conception de types de formes JALAS, façonnée par plus d'un siècle de cordonnerie et de connaissance du client depuis 1916, les chaussures JALAS® disposent d'un avantage concurrentiel unique. Découvrez la précision et l’expertise de JALAS®, innovation basée sur la tradition.


    Une marque d'Ejendals

    JALAS® est une marque de l'entreprise familiale suédoise Ejendals qui, depuis 1949, ne se contente pas de produire des protections pour les mains et les pieds, mais s'est fixé pour objectif de développer des concepts de protection complets et de fabriquer des produits tels que des gants de protection et des chaussures de sécurité répondant aux normes les plus élevées en matière de protection, de durabilité et d’ergonomie.


    JALAS®: des chaussures de sécurité à la pointe de la technologie

    La marque JALAS® existe depuis près de 100 ans. Aujourd'hui encore, les chaussures de sécurité de la marque JALAS® sont fabriquées à Jokipii, Jalasjärvi, en Finlande. Le site est toujours le principal lieu de production et le centre d'implantation de l'équipe de recherche et développement ainsi que d'un laboratoire de pointe. De plus, JALAS® est le leader du marché européen des bottes d'hiver haut de gamme. Ces produits, conçus pour les hivers froids de Scandinavie, résistent aussi aux environnements les plus rudes, comme dans les Alpes.

    Une chaussure de sécurité professionnelle Jalas noire avec des rayures vertes
    Chaussures basses de sécurité de Jalas

    Les chaussures de sécurité JALAS® font partie des chaussures de travail les plus performantes du marché. La technologie Respiro est particulièrement innovante: la chaussure ouverte de sécurité de classe S1 et la chaussure basse S2 Respiro 3700R se distinguent par leur confort extrême, tout en offrant également une grande perméabilité à l'air et une sécurité maximale.

    L'un des facteurs clés de la respirabilité élevée de la collection Respiro est la semelle de marche, qui intègre un laminé triple couche IQ-TEX® breveté.

    Alors que la plupart des semelles de marche standards créent une couche imperméable sous le pied, enfermant ainsi toute la transpiration à l'intérieur de la chaussure, ce matériau unique sur le marché optimise le flux d'air dans la chaussure de travail, évitant ainsi aux pieds de surchauffer. Le laminé IQ-TEX® a une excellente perméabilité à l'air tout en étant imperméable à l'eau. De plus, il est sans PTFE et facilement recyclable.

    Illustration de la semelle de marche respirante avec flèches vers le bas et représentation du laminé dans des conditions sèches et humides

    Technologie: respirante et imperméable en cas de besoin. Les propriétés physiques du laminé dans la semelle de marche varient en fonction des conditions environnementales. Dans des conditions sèches, il y a beaucoup d’espace pour que l’air puisse circuler. Par contre, dans des conditions humides, les polymères super absorbants gonflent et ferment temporairement le matériau.

    Représentation du laminé en conditions sèches et humides

    Dans des conditions sèches, le laminé IQ-TEX® évacue l'air humide de l'intérieur de la chaussure de travail vers l'extérieur. Dans des conditions humides, les polymères du laminé IQ-TEX® gonflent et ferment temporairement le matériau.