Menu

Succès de l'audit ISO chez Haberkorn Suisse

Le Logo ISO-Audit 9001
Vendredi, 30.08.2024

Le 12 juin 2024, un audit ISO (= contrôles et évaluations systématiques par des entreprises externes) a eu lieu pour la première fois sur le site de Berneck que nous avons passé avec succès. L'auditeur a heureusement pu constater de bons processus et structures chez Haberkorn et nous a également fait des recommandations pour le développement ultérieur. Nous pouvons donc nous réjouir de la certification de la société Haberkorn AG.

Confirmation de la gestion de la qualité ISO 9001

Le certificat ISO confirme que nous respectons des normes élevées en matière de gestion de la qualité et que nous continuerons à les développer en permanence.

Le fait que l'audit se soit déroulé de manière très positive ne va pas de soi. Il est dû au travail professionnel de l'équipe de projet ainsi qu'à l'implication et à la persévérance de tous les cadres, collaborateurs et collaboratrices. La certification atteste de normes élevées et de professionnalisme. Ce sont les bases qui nous permettent d'être le partenaire le plus fiable pour nos clients.