Produkte von Sioen
Die Nummer 1 bei professioneller Schutzbekleidung
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Sportliche, flammhemmende und pflegeleichte Multinorm-Softshelljacke mit hohem Schutz. Aus erstklassigem, dreischichtigem Softshell-Stoff mit guter Wasserdichtigkeit und Isolation gegen Wind und Kälte.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Weiche, bequeme, atmungsaktive und strapazierfähige Arbeitsjacke mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Weiche, bequeme, langlebige und strapazierfähige Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz und vielen praktischen Taschenlösungen.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Mit festem Pyrovatexfutter mit Innentasche.
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Wasserdichte und winddichte Regenjacke mit festem, flammhemmendem Baumwollfutter. Die Warnschutzjacke der Klasse 2 hat viele praktische Taschen und einen Gummizug im Rücken, Rückenlänge 85 cm (Gr. L).
Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
Abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz, Schirm und flammhemmendem Baumwollfutter, passend zu Warnschutz-Regenjacke Riverton.
Sioen ist einer der weltweit führenden Hersteller für High-End-Schutzbekleidung und wurde als erster Schutzbekleidungsproduzent mit dem STeP Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet. Der belgische Textilhersteller bietet Ihnen ein breitgefächertes Portfolio an Produkten für Warnschutz und Wetterschutz. Mit über 55 Jahren Erfahrung bietet das Familienunternehmen sichere Lösungen für gefährliche und wetterexponierte Arbeitsplätze an. Von Versorgern und Lebensmittelindustrie bis Bauwirtschaft und Automobilindustrie.
Sioen bietet Ihnen Schutzbekleidung mit Multinorm an, das bedeutet, bis zu zehn Normen können in einem Kleidungsstück erfüllt werden. Arbeitsbekleidung mit Norm ist gesetzlich vorgeschrieben, um schwere Arbeitsverletzungen zu vermeiden und das Arbeiten in gefährlichen Bereichen zu ermöglichen. Der Vorteil einer Multinorm-Schutzbekleidung ist, dass ein Kleidungsstück mehrere Gefahrenszenarien abdecken kann. Allerdings soll die Schutzbekleidung nicht nur so viele Gefahren wie möglich abwenden, sondern für den Träger auch angenehm zu tragen und qualitativ hochwertig sein.
Die Schutzkleidung soll die Beweglichkeit nicht einschränken oder wie eine starre Rüstung wirken. Sie soll ansprechend aussehen und hohen Tragekomfort bieten. Sioen ist ein Spezialist in Sachen Multinormbekleidung. Dieser Hersteller bietet Ihnen Stoffe mit aussergewöhnlichen Schutzeigenschaften und hoher Qualität.
Sioen hat sogar die Möglichkeit, kundenspezifische Kleidung zu entwickeln und anzupassen. Der gesamte Produktionsprozess-vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt-wird in den eigenen Fertigungsstätten gesteuert. Das betrifft besonders flammhemmende Bekleidung (EN 11612), Kleidung für Schweisstätigkeiten (EN 16111), Kleidung zum Schutz vor thermischen Gefahren eines Störlichtbogens (EN 61482) und solche, die sich nicht elektrostatisch aufladen darf (EN 1149-5). Wasserabweisende Kleidung (EN 343) und Kleidung zum Schutz vor Chemikalien (EN 13034) fallen auch darunter.
Vor allem zur heutigen Zeit ist flammhemmendes Gewebe, das nicht nachbehandelt werden muss, mit unterschiedlichsten Gewebegrammaturen sehr beliebt. Bereits leichte Stoffe können Schutznormen erfüllen.
Mit der schwer entflammbaren Bundhose, die auch antistatische Eigenschaften besitzt, der beliebten Parkajacke Hasnon hat Haberkorn die besten Produkte für Sie ausgesucht. Auch die flammhemmende Fleecejacke Obaix gehört zum Sortiment.
Damit Sie durch die verschiedenen Schichten die beste Funktionalität heraus holen können, hat Sioen seine Kleidungsstücke mit dem I.L.S. versehen. Das bedeutet, Ihre Kleidungsstücke verfügen über einen zusätzlichen Reissverschluss, mit dem eine Schicht hinzugefügt oder entfernt werden kann. Somit können Sie Ihre Kleidung immer den Wetterverhältnissen anpassen und sind optimal ausgestattet.
Warnschutzkleidung, die mit EN 20471 zertifiziert ist, soll sicherstellen, dass die Arbeiter bei allen Lichtverhältnissen gesehen werden, egal ob bei Tag oder Nacht. Warnschutzbekleidung muss verwendet werden, wenn bei schlechten Sichtverhältnissen oder im Strassenverkehr mit hohen Geschwindigkeiten gearbeitet wird.
Besonders leichte Warnschutz-T -Shirts bieten auch bei hohen Temperaturen beste Sicherheit. Bei nassem Wetter bieten die Warnschutz-Regenjacken von Sioen, auch in Kombination mit der Warnschutz-Regenhose oder der Warnschutz-Regenlatzhose, Schutz vor Regen bei gleichzeitig guter Belüftung.
Sioen legt grossen Wert auf nachhaltige Produkte und ist stets fokussiert auf die Verbesserung in allen Aspekten des Unternehmens. Das Engagement für die soziale Verantwortung des Unternehmens basiert auf vier verschiedenen Ansätzen. Der erste Ansatz, den sich das Unternehmen vorgenommen hat, beinhaltet die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, die sich mit den derzeitigen Herausforderungen beschäftigen, wie Armut, Ungleichheit, Klimawandel und Umweltzerstörung.
Als Zweites beschäftigt sich Sioen mit den Themen Wohlstand, Mensch, Planet, Partnerschaft und Frieden. Dieser Ansatz hilft den Bezug zur Nachhaltigkeit zu messen.
Der dritte Ansatz befasst sich mit den von Sioen genannten Sioen-Focal-Points. Die Hauptaspekte, auf die man hierbei fokussiert ist sind: Abfall, Energie, nachhaltige Produkte, Humanressourcen und Referenzen.
Im letzten Ansatz, den sich Sioen gesetzt hat, konzentriert sich das Unternehmen auf Zertifikate, Auszeichnungen und Mitgliedschaften. Denn diese spiegeln das grosse Engagement des Unternehmens wider.