Menu

Schalungsbefestigungen, Betonanker von Halfen

Zuverlässiges Ankermaterial (Schalungsanker) ist entscheidend für die optimale Stabilität und den sicheren Einsatz jeder Schalung. Wir bieten Schalungsanker, die langlebig und leicht zu montieren sind. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Schalungsbefestigungen, Betonanker von Halfen
Schalungstechnik 5 Montageschienen 5 mehrweniger
Produkte filtern in Schalungsbefestigungen, Betonanker von Halfen
Hersteller: Halfen Alle zurücksetzen
1-5 von 5 Produkten
in Schalungsbefestigungen, Betonanker von Halfen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hammerkopfschraube, Stahl | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Hammerkopfschraube, Stahl

Halfen | Schalungsbefestigungen, Betonanker

Halfenschrauben aus Stahl, einschließlich Sechskantmutter und Gewindeplatte.

Hakenkopfschraube, Stahl | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Hakenkopfschraube, Stahl

Halfen | Schalungsbefestigungen, Betonanker

Halfenschrauben aus Stahl, einschließlich Sechskantmutter und Gewindeplatte.

Hakenkopfschraube, Stahl, feuerverzinkt | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Hakenkopfschraube, Stahl, feuerverzinkt

Halfen | Schalungsbefestigungen, Betonanker

Halfenschrauben aus Stahl, einschließlich Sechskantmutter und Gewindeplatte.

Hammerkopfgewindeplatte, Stahl | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Hammerkopfgewindeplatte, Stahl

Halfen | Schalungsbefestigungen, Betonanker

Einfaches Verbindungselement aus rostfreiem Stahl mit Loch für Befestigungen.

Universalkopf-Kupplung | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Universalkopf-Kupplung

Halfen | Schalungsbefestigungen, Betonanker

Eine verschleißfeste, manuell bedienende Dreh- und Transportkupplung, mit eingebauten Kugelkopf-Transportankern für den einfachen Transport von Betonfertigteilen.

1-5 von 5 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Schalungstechnik für alle Schalungsaufgaben

Ankertechnik gelangt vor allem im Hoch- und Tiefbau und im Ingenieurbau zur Anwendung. Das Ankermaterial dient dabei einerseits als Abstandhalter, es gibt also Form und Dicke des Bauteils an, und andererseits zur Verbindung und Verankerung von Betonschalungen und Gerüsten sowie vereinzelt auch zur Verankerung im Boden.

Auf einen Blick
    Schalungsanker liegt auf Eisen
    Schalungsanker mit Ankerstab, Befestigungsmuttern und Wassersperre

    Aufgabe und Funktionsweise von Schalungsankern

    Der beim Betonieren noch flüssige Beton übt starken Druck auf die senkrecht stehende Schalung aus. Die Schalungen müssen daher gut miteinander verbunden werden, damit sie vom Beton nicht weggedrückt bzw. verschoben werden können. Schalungsanker, auch Spannstäbe genannt, erfüllen genau diese Aufgabe – sie sind Verbindungselemente, die einander gegenüberliegende Schalungen sicher und stabil miteinander verbinden.

    Schalungsanker bzw. Ankersysteme bestehen aus mehreren Komponenten: dem Ankerstab, der durch die Schalungen und den Beton hindurchragt, aus Muttern wie Flügelmuttern oder Flanschmuttern, die den Ankerstab auf den Außenseiten der Schalung sichern, und, wenn diese benötigt werden, aus Rohrspreizen. Im Besonderen der Schalungsanker, aber auch weitere Teile aus dem Sortiment, gelten als Sicherheitsteile, da oftmals starke Kräfte einwirken bzw. diese darüber abgeleitet werden.

    Schalungsanker können wiedergewinnbar oder im Bauteil verbleibend eingesetzt werden. Bleibt der Ankerstab im Beton, ist darauf zu achten, dass eine Wassersperre eingebaut wird, um Eigenschaften wie Wasserundurchlässigkeit, Feuerbeständigkeit und Schallschutz gewährleisten zu können. Soll der Ankerstab nach dem Betonieren wieder entfernt werden, so kommt eine Rohrspreize, auch Hüllrohr genannt, zum Einsatz. Die Rohrspreize wird um die Ankerstange gelegt und verbleibt im Bauwerk, die Ankerstange kann herausgezogen werden. Nach dem Ausschalen verbleiben Löcher, auch Ankerlöcher genannt, im Bauwerk, die mithilfe von Zapfen bzw. Stopfen verschlossen und abgedichtet werden können. Ein guter Verbund zwischen Beton und dem im Beton verbliebenen Hüllrohr ist enorm wichtig, um oben genannte Eigenschaften zu erreichen. Bei Haberkorn finden Sie Ankertechnik, die eine solche Verbindung ermöglicht.

    Abbildung von Schalungsankern
    Einsatz und Aufbau von Schalungsankern

    Ankermaterial für einseitige Schalungen

    Kommt eine Schalung nur einseitig zum Einsatz, da sich auf der anderen Seite bspw. eine Bestandsmauer oder eine Felswand befindet, so wird die freistehende Schalung mithilfe von Felsankern in der Bestandsmauer oder im Felsen fixiert. Der Ankerstab wird nun auf einer Seite im Felsanker und auf der anderen Seite an der Schalung befestigt. Bei einseitigen Schalungen ist auch die Verankerung im Boden bspw. mithilfe von Wellenankern notwendig.

    Abbildung vom Einsatz von Wellenankern
    Einsatz und Aufbau von Wellenankern und Hakenankern

    Der richtige Einbau von Felsankern

    Felsanker sind eine Art Dübel, nämlich Spreizdübel. Die Ankerstange wird ganz in den Felsanker geschraubt (ein, zwei Gewindegänge sollten überstehen), beides wird danach mit dem Felsanker voraus in das bereits vorgebohrte Loch in der Bestandsmauer geschoben. Bei diesem Vorgang sollte der Plastikring abgestreift werden. Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen. Dadurch ist ein Herausreißen nur noch durch Überlastung möglich. Die Schalung kann von der anderen Seite herangespannt werden.

    Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden:

    • mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton

    • mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm²

    • mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm²

    • mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²

    Abbildung vom Einsatz von Felsankern
    Einsatz und Aufbau von Felsankern