Bosch | Elektrogeräte für Baucontainer
Flexibles, tragbares Baustellen-Digitalradio mit DAB+ und Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option für angenehmes Arbeiten den ganzen Tag lang.
Bosch | Elektrogeräte für Baucontainer
Kraftvoller und kompakter Akku-Staubsauger zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs.
Ob Baubesprechungen, das konzentrierte Studieren von Plänen, gemütliches Beisammensein während den Pausen oder nur kurzes Aufwärmen, wenn draußen eisige Kälte herrscht – Baucontainer sind wichtige Bestandteile der Baustelleneinrichtung, sie werden vielseitig genutzt und sollten dementsprechend gut ausgestattet sein. Stabile und hochwertige Bauhütten-Möbel, Elektrogeräte und Heizgeräte oder Ventilatoren machen Baucontainer zum praktischen und doch gemütlichen Platz auf der Baustelle.
Müssen auf der Baustelle Arbeiten durchgeführt werden, die Konzentration erfordern, ist ein ungestörter Arbeitsplatz im Baucontainer Gold wert. Ein Tisch, der groß genug ist, um bspw. Pläne auszubreiten, eine gute Sitzgarnitur oder sogar ein bequemer Arbeitsstuhl, die entsprechenden Geräte für angenehme Temperaturen (Ventilatoren oder Heizgeräte) sowie die benötigten Arbeits- und Organisationsmittel wie Schränke, Regale, Stifte und sonstiges Büromaterial – mehr braucht es nicht für eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Baucontainer.
Pausen sind wichtig für effizientes Arbeiten – vor allem, wenn man wie auf der Baustelle körperlich hart arbeitet. In einem gut ausgestatteten Baucontainer lassen sich die Pausen gleich noch besser nutzen. Auch hier gilt: Eine gemütliche Sitzgarnitur, an der alle Arbeiterinnen und Arbeiter Platz haben, sowie angenehme Temperaturen erhöhen die Effektivität der Pausen. Zusätzlich können auch Kleinelektrogeräte wie Elektrokocher, Kühlschrank oder Radio zu einer positiven Arbeitsatmosphäre beitragen und den Komfort im Container erhöhen.
Container können auch als Wohncontainer verwendet werden. Dafür bieten wir Stockbetten, die auch einzeln aufgestellt werden können, und gemütliche Matratzen mit der passenden Bettwäsche. Auch Stahlspinde mit Sockel, Hutboden und Kleiderstange aus Metall für die Verwahrung der Kleidung im Container bietet Haberkorn an.
Das richtige Produkt immer direkt auf der Baustelle: Mit dem Haberkorn Baucontainer wird sichergestellt, dass die wichtigen Produkte nie ausgehen. Die Nachbestellung erfolgt durch einen einfachen Scan der Produktschilder auf den Regalen oder an den Schütten. Somit kommt immer wieder das richtige, von der Sicherheitsfachkraft definierte Produkt nach und es wird nicht irgendwo irgendein Sicherheitsprodukt bestellt.
Vorteile dieser Lösung
gesicherte Versorgung direkt auf der Baustelle
Produktstandardisierung bzw. -fixierung: immer das richtige Arbeitsschutzprodukt
Bestellung ohne Fehler
niedrigere Lagerstände durch schnelle Nachbestellung
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!