Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Flexible LED-Arbeitsleuchte mit superhellen SMD-LEDs für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch für diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten.
Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Flexible LED-Arbeitsleuchte mit 5 superhellen SMD-LEDs für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch für diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten.
Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Wiederaufladbare, spritzwassergeschützte Werkstattlampe mit Zusatzleuchte und drehbarem Lampenkopf.
Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Handliche und zuverlässige Leuchte im „leichteren Format“ mit einer Lichtstärke von 300 Lumen und Boost-Modus von 500 Lumen zum Ausleuchten von dunkleren Bereichen.
Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Handliche, robuste und leistungsstarke Leuchte für Arbeiten an der Hebebühne, bei Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie und vor allem an schlecht erreichbaren Stellen.
Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Wiederaufladbare, robuste und sehr helle Akku-Werkstattlampe mit SMD-Technologie für den professionellen Einsatz.
Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Vielseitig einsetzbare, gut in der Hand liegende Taschenlampe mit Zoom-Funktion und Handschlaufe für zusätzliche Sicherheit.
Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Handliche Werkstattlampe mit robustem, spritzwassergeschütztem Kunststoffgehäuse mit ausklappbarem Bügel und Zusatzleuchte.
Arbeitsleuchten werden meist dann eingesetzt, wenn das Tageslicht nicht mehr genügt, um eine Arbeit auszuführen. Taschenlampen können sowohl zu Hause bei einem Stromausfall als auch draußen bei Dunkelheit nützlich werden. Besonders taktische Taschenlampen sind für Outdoor-Aktivitäten ideal geeignet. Mithilfe eines bestimmten Standards fällt es Ihnen leichter, Produkte miteinander zu vergleichen und die passende Taschenlampe für Ihre Anwendung zu finden.
Arbeitsleuchten kommen meist zum Einsatz, wenn das Tageslicht nicht mehr ausreicht. Sie können den ganzen Raum erhellen und ermöglichen Ihnen, präzise zu arbeiten. Je nach Einsatzbereich gibt es spezielle Arbeitsleuchten beispielsweise mit Magnethalter oder Ähnlichem.
Taschenlampen gibt es mittlerweile in unzähligen Varianten – hierbei die richtige für Ihre Anwendung zu finden, ist gar nicht so einfach. Die meisten Taschenlampen heutzutage sind LED-Taschenlampen. Diese sind besonders leistungsstark und langlebig.
Taktische Taschenlampen sind besonders helle, leistungsstarke und robuste LED-Taschenlampen. Sie sind durch ihre widerstandsfähige und stabile Bauweise perfekt für Outdoor-Aktivitäten geeignet und zudem gegen Stöße, Stürze, Feuchtigkeit, Sand und Staub geschützt. Mit taktischen Taschenlampen kann in Notfallsituationen sogar ein Fenster eingeschlagen werden.
Taktische Taschenlampen können zudem mit weiteren besonderen Merkmalen ausgestattet sein, so haben manche Lampen einen Wegrollschutz oder einen Tailstand, das heißt, das hintere Ende der Lampe ist flach gestaltet. Dadurch kann die Taschenlampe so aufgestellt werden, dass der Scheinwerfer nach oben zeigt und die Decke beleuchtet wird. Damit können ein kompletter Raum, eine Höhle oder ein Zelt beleuchtet werden. Aus diesem Grund sind diese Lampen sowohl outdoor als auch zu Hause im Falle eines Stromausfalls ein Muss.
Ein weiterer Vorteil der taktischen Taschenlampen sind die verschiedenen Lichtmodi. Sie können als Signalgeber oder gar zur Selbstverteidigung genutzt werden. Die LED-Lampen verfügen über Lichtfunktionen wie Blitze und Warnsignale.
In unserem Shop finden Sie beispielsweise die LED-Taschenlampe von Fenix mit sechs verschiedenen Lichtmodi: Turbo (800 lm), Hell (350 lm), Mittel (150 lm), Dunkel (30 lm), Eco (5 lm) und Blitz (800 lm). Sie funktioniert mit einer Cree-LED, der Akku ist wiederaufladbar. Zusätzlich verfügt die Lampe über eine Batteriezustandsanzeige und einen taktischen Heckschalter zum Ein- und Ausschalten. Für Outdoor-Aktivitäten eignet sie sich dank des Körperclips zur einfachen Befestigung am Rucksack oder Gürtel hervorragend.
Mit der sogenannten ANSI/NEMA-FL-1-2009-Standard-Richtlinie können Kunden unterschiedliche Taschenlampen verschiedener Hersteller auf einen Blick vergleichen. Diese Richtlinie wird in folgende Kategorien geteilt:
Beam Distance (Leuchtweite) | Die Entfernung zum hellsten Punkt des Lichtstrahls in Metern; dieser sollte noch 0,25 Lux entsprechen. |
Impact Resistance (Schlagbeständigkeit bzw. Stoßsicherheit) | Die gemessene Höhe in Meter, aus der die Taschenlampe auf einen festen Betonboden fallen kann, ohne Risse oder Brüche aufzuweisen. Dieser Test wird 6-mal wiederholt, mit einer Höhe von mindestens einem Meter. |
Light Output (Lichtleistung bzw. Lichtstrom) | Die Gesamtheit des Lichts wird in Lumen angegeben. |
Peak Beam Intensity (maximale Lichtstärke) | Dies entspricht dem hellsten Punkt im Lichtkegel, der in Candela gemessen wird. |
Run Time (Leuchtdauer) | Die Leuchtdauer ist die gesamte Nutzungsdauer. Diese wird mit frischen Batterien gemessen, nachdem die Lampe 30 Sekunden eingeschalten ist und bis sie nur noch 10 % der Leistung hat. |
Water Proof (Wasserdichtigkeit beim Untertauchen) | Die Wasserdichtigkeit beim Untertauchen wird in Metern gemessen. Für den Test wird die Taschenlampe für 30 Minuten einen Meter tief untergetaucht. |
Water Resistance (Wasserdichtigkeit) | Hierbei wird die Wasserdichtigkeit gegen Sprühwasser aus verschiedenen Winkeln getestet. |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!