Menu

Newsdetails

Junge Mitarbeiterin in weißem T-Shirt sitzt an Schreibtisch mit zwei Bildschirmen. In der Hand hält sie Klemmreihe Push-In von Weidmüller

Dank des umfangreichen Zubehörs und der verschiedenen Querverbindungsmöglichkeiten können die Push-In-Reihenklemmen von Weidmüller jede Anforderung lösen.

Detailaufnahme Weidmüller Klemmreihe Push-In

Neu: Klemmreihe Push-In von Weidmüller

Haberkorn hat jetzt auch die Klemmreihe Push In von Weidmüller im Sortiment. Die Vorteile liegen auf der Hand: So wird bei Push-In-Anschlüssen der vorbereitete Leiter einfach in die Klemmstelle gesteckt – und schon entsteht eine zuverlässige, vibrationsfeste und gasdichte Verbindung. Der integrierte Pusher erlaubt das einfache Lösen der Leiter mit einem Schraubendreher.

Will heißen: Der innovative Direktsteckanschluss Push In steht für Zeitersparnis – konkret reduziert er die Anschlusszeiten im Vergleich zu Zugfederklemmen um bis zu 50 %. Außerdem garantiert die Push-In-Technologie auch in anspruchsvollen Anwendungen höchste Kontaktsicherheit bei einfacher Handhabung – dies sorgt bereits ab der Planungsphase für effizientere Prozesse. Und auch dadurch, dass für die Push-In-Klemmen keine Aderendhülsen verwendet werden müssen, bergen sie ein weiteres Einsparungspotenzial.

Klicken Sie direkt rein: Hier geht es zur Push-In-Serie von Weidmüller.