Menu

Newsdetails

Haberkorn Mitarbeiterin vor Haberkorn Firmengebäude auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, der bei "Österreich radelt" mitmacht, muss bis Ende September 100 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen.

Haberkorn nimmt am Fahrradwettbewerb teil

Mit dem Frühlingsbeginn am 20. März hat der Fahrradwettbewerb "Österreich radelt" wieder Fahrt aufgenommen. Auch heuer nimmt Haberkorn als Betrieb mit allen österreichischen Niederlassungen und der Schweiz teil.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, der beim Fahrradwettbewerb mitmachen möchte, muss dafür bis zum 30. September mindestens 100 Kilometer radeln - egal ob zur Arbeit oder in der Freizeit. Am Ende des Wettbewerbs werden die geradelten Kilometer aller Niederlassungen durch die Anzahl der Mitarbeitenden am Standort dividiert. Unter den drei Niederlassungen mit den meisten durchschnittlich geradelten Kilometern wird dann ein gemeinsamer Ausflug mit Einkehrschwung verlost.

Wir sind jetzt schon gespannt, welcher Standort heuer das Rennen machen wird. Im vergangenen Jahr hat sich Wolfurt den Ausflug verdient. Also, ab aufs Rad - und los!