Haberkorn Österreich wurde diesen Monat erstmals mit dem Gold Rating von EcoVadis ausgezeichnet – mit beeindruckenden 79 von 100 Punkten. Damit zählen wir zu den besten 5 % aller bewerteten Unternehmen auf dieser Plattform.
Was ist EcoVadis?
EcoVadis ist die international führende Bewertungsplattform für Nachhaltigkeit und wird besonders häufig von Kunden nachgefragt. Im Gegensatz zu Selbstauskunftsplattformen setzt EcoVadis auf transparente Nachweispflicht – jede Angabe muss belegt werden. Zusätzlich fließen auch Informationen aus öffentlichen Datenquellen in die Bewertung ein. Das verleiht dem Rating höhere Glaubwürdigkeit.
Was bedeutet ein Gold Rating?
Die Gold-Medaille erhalten nur Unternehmen, die sich in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung besonders hervortun. Bewertet werden unter anderem:
interne Vorgaben und Richtlinien und öffentlich zugängliche Bekenntnisse
umgesetzte Maßnahmen, Initiativen
Zertifizierungen und deren Abdeckung über Standorte hinweg
Berichterstattung, intern wie extern
Unsere Punkte haben wir unter anderem gesammelt durch:
Beitritt zu internationalen Initiativen wie dem UN Global Compact oder den Science Based Targets
Zertifizierungen wie ISO 14001 (Umwelt), ISO 27001 (Informationssicherheit) oder Ökoprofit
Maßnahmen zur Lieferkettensorgfaltspflicht und nachhaltigen Beschaffung
Auszeichnungen wie “Great Place to Work”
Erstmals wurden im aktuellen Fragebogen auch Produktdienstleistungen abgefragt und die Dienstleistungen, Kundenprojekte und Produktservices von Haberkorn positiv bewertet.
Wie geht es weiter?
Das aktuelle Rating gilt für ein Jahr. Für Ende 2025 ist erstmals ein gruppenweites EcoVadis-Rating für die gesamte Haberkorn Gruppe geplant. Derzeit arbeiten wir an einem kompakten Nachhaltigkeitsbericht, der als Grundlage dafür dienen wird. In der Zwischenzeit wird das österreichische Rating von unseren internationalen Kunden akzeptiert – auch das ist ein schöner Vertrauensbeweis.