In jedem Fall eine sichere Verbindung
2023 feierte die Firma TECNO PLAST Industrietechnik GmbH bereits das 50. Firmenjubiläum. Der führende Lieferant für Silikon- und PTFE-Schläuche ist den Haberkorn Unternehmen durch eine enge Partnerschaft verbunden. „Wir vertreiben Schlauchliner, Schlauchlösungen sowie Armaturen und konfektionieren Schlauchsysteme in Deutschland und Österreich. Dabei müssen unsere Produkte und Dienstleistungen den Anforderungen unserer Kunden entsprechen oder diese übertreffen – diese Qualität ist unser Anspruch“, so Frank Engleder, Chief Commercial Officer (CCO) bei TECNO PLAST. Als zuverlässiger Partner liegt es dem Unternehmen am Herzen, alle Ressourcen verantwortungsbewusst und umweltschonend einzusetzen sowie emissionsarm und nachhaltig zu produzieren. Dazu gehört auch, Innovationen weiter voranzutreiben und neue Lösungen zu finden, die weniger Abfall verursachen.
Das gelang TECNO PLAST mit dem wiederverwendbaren Armaturensystem RE-LINK, das speziell für die Schlauchtypen AES6093 (Silikon) und AFLEX Pharmaline N (PTFE) entwickelt wurde. Diese besonders hochreinen Silikon-Schläuche werden vorrangig in der pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnik, Biotechnologie oder in der kosmetischen Industrie eingesetzt. Das Besondere: Sie sind robust, je nach Gewebe und Medium emperaturbeständig von –70 °C bis +200 °C, haben Reinraumqualität und können innen und außen leicht gereinigt und sogar autoklaviert, teilweise auch über Strahlung sterilisiert werden.
Zwar sind die Silikonschläuche auch mit herkömmlichen Pressarmaturen kompatibel, andere Kombinationen werden seitens TECNO PLAST jedoch nicht empfohlen. Denn zusammen mit dem RE-LINK-Armaturensystem bilden sie ein echtes Dream-Team: Die Armaturen sind wiederverwendbar und können selbst montiert oder demontiert werden. Dafür gibt es ein eigenes Montagegerät inklusive manueller Montage- und Demontagevorrichtung aus Edelstahl, dem die passenden Werkzeuge, Hülsen und Armaturen mit einem Symbol eindeutig zugeordnet werden. Sie sind zusätzlich auf der Platte durch Sicherungsstifte oder andere Sicherungssysteme in den jeweiligen Aufnahmen gegen das Herausfallen gesichert. So kommt es zu keinen Verwechslungen und die Montage gelingt jederzeit schnell und flexibel. „Damit können sich unsere Kunden selbst helfen: Sie sind unabhängig von möglichen Kundenservices, und auch aus kaufmännischer Sicht lohnen sich die RE-LINK-Systeme schnell“, so Frank Bon-siepe, Spezialist für Fluidtechnik des Haberkorn Unternehmens Schloemer. „Armaturen sind häufig der kostenintensivste Part einer Anlage – gut, wenn man diese wiederverwenden kann.“
Doch das Dream-Team hat noch mehr Vorteile: Andere wiederverwendbare Armaturen zur Selbstmontage verfügen meist über Schraubgewinde, die zu fest oder zu locker angezogen werden können. Zudem ist der Arbeitsdruck oft recht niedrig bemessen. RE-LINK-Armaturen stellen immer eine formschlüssige Verbindung her, die dem Vierfachen des maximalen Betriebsdrucks des Schlauches standhält (maximal 16 bar).
Zusätzlich ist die Verbindung manipulationssicher: Die RE-LINK-Armatur kann nur unter Verwendung der RE-LINK-Montagevorrichtung demontiert werden und sich somit nicht versehentlich während der Anwendung lösen. Zudem sind die Übergänge zwischen Schlauch und Armatur totraumoptimiert und entsprechen damit höchsten Industriestandards.
Anwender finden bei TECNO PLAST also in jedem Fall eine sichere Verbindung – sei es für die komplexen Anforderungen der Pharma- und Medizintechnikbranche oder in der umfassenden und kompetenten Beratung durch die erfahrenen Haberkorn Expertinnen und Experten.