Bei all den Werkzeugen, Messgeräten und Hilfsmitteln, die tagtäglich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwendet werden, den Überblick zu behalten, ist schwierig – nachzuvollziehen, wo welches Produkt in welchem Zustand im Einsatz ist, kann ein Kampf gegen Windmühlen sein. Es ist schwierig und zeitaufwändig, diese Übersicht im Tagesgeschäft zu behalten. Mit dem H-Rent gelingt Ihnen genau dieser Überblick – ganz einfach und ohne großen Aufwand.
rund um die Uhr volle Übersicht über Produkte, die kein Verbrauchsmaterial darstellen
automatisierte Reportings über Aufenthaltort und Zustand der Produkte
Verwaltung der Produkte mit der Kunden-Inventarnummer
keine Netzwerkeinbindung beim Kunden nötig
Individuelle Anpassbarkeit an aktuelle betriebliche Anforderungen
Wir beraten Sie gerne!
Im ersten Schritt wenden Sie sich an unsere Expertinnen und Experten und besprechen mit ihnen die passenden Einsatzzwecke und Inhalte des H-Rent für Ihre Bedürfnisse.
Umsetzung
Nach der Besprechung wird das Verleihsystem wie gewünscht in Betrieb genommen.
Entnahme
Zur Entnahme des gewünschten Produkts melden sich die Mitarbeitenden am Automaten mit dem persönlichen Chip an. Das ausgewählte Fach öffnet sich und die Entnahme wird automatisch protokolliert.
Rückgabe
Wird das Produkt nicht mehr benötigt, kommt es zurück in den Automaten. Der Zustand wird erfasst, um das Produkt bei Bedarf zu sperren und eine Prüfung oder den Austausch anzustoßen.
Überblick bewahren
Dank der cloudbasierten Management-Software wissen Sie jederzeit, wo sich die Produkte befinden. Zusätzlich können Sie stets ihren Zustand einsehen und sie bei Bedarf warten oder austauschen. Unzulängliche Produkte werden im System angezeigt und können zur Wartung entnommen werden. Die überprüften oder neuen Produkte können dann wieder in die Fächer gelegt und für die Entnahme freigegeben werden.
H-Rent bietet Platz für verschiedenste Arten und Größen von Produkten. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entnehmen die benötigten Produkte aus dem Schrank und legen sie wieder zurück, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Ist ein Werkzeug defekt oder muss kalibriert werden, kann es beim Zurücklegen für den Gebrauch gesperrt werden. Sie haben jederzeit Zugriff auf die Reportings. So behalten Sie immer den Überblick, wo sich Ihre Werkzeuge befinden und in welchem Zustand sie sind.
Der Karussellautomat besteht standardmäßig aus 10 einzelnen rotierenden Trommeln und bietet so Platz für bis zu 560 Produkte. Einzelne Trommeln können auch gegen verschiedene Schließfachvarianten ausgetauscht werden. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität und die bestmögliche Raumnutzung für die Lagerung von einer großen Anzahl an Produkten. Die intuitive Bedienung erfolgt über einen Touch-Bildschirm, über den auch die Bedienung etwaiger Zusatzgeräte, wie z. B. eines Klappenautomaten, erfolgen kann.
Der Klappenautomat ermöglicht die automatische Ausgabe von bis zu 24 verschiedenen Produkten. Dank der großzügigen Tiefe der Fächer ist der Klappenautomat ideal für Produkte mit großen Dimensionen geeignet. Er kann eigenständig oder als Zusatzgerät zum Karussellautomaten verwendet werden. Zusätzlich lassen sich in den Fächern Lademöglichkeiten für elektrische Geräte, Akkus etc. platzieren.
Sie finden alle Informationen zum Verleihsystem H-Rent auch in unserer Broschüre. Außerdem sind unsere Expertinnen und Experten natürlich gerne bei all Ihren Fragen behilflich. Wenden Sie sich einfach direkt an uns.
"Mit dem H-Rent Verleihsystem bewahren Sie jederzeit den Überblick über all Ihre Werkzeuge und anderen Hilfsmittel und wissen immer, in welchem Zustand sich welche Produkte wo befinden."
Rene Deutschmann, E-Business & Logistik-Lösungen