Produkte von Schmid Schrauben
Seit mehr als 180 Jahren sorgen die Produkte von Schmid Schrauben für innovative Impulse in der Befestigungstechnik.
Seit mehr als 180 Jahren sorgen die Produkte von Schmid Schrauben für innovative Impulse in der Befestigungstechnik.
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen/-rippen unter dem Kopf sowie Doppelganggewinde (HiLo), patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Doppelganggewinde (HiLo), patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit kombiniertem Senk- und Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, sowie Grobganggewinde (HiLo), patentierter Verdichterspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie patentierter Verdichterspitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG), für Verschraubungen in Harthölzern oder Furnierschichtholz (FSH-Buche) ohne Vo...
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie patentierter Verdichterspitze, geradem Schaftausreiber und Teilgewinde (TG), für Verschraubungen in Harthölzern oder Furnierschichtholz (FSH-Buche) ohne Vorbohren.
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Grobganggewinde, patentierter Mitgewindespitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Grobganggewinde, patentierter Mitgewindespitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Vollgewinde (VG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) oder Vollspitze (VSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbetonverbundschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX), zur Herstellung von Holz-Beton-Verbunddecken.
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Sechskant-Holzschrauben aus Stahl mit verstärktem Unterkopfbereich und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX).
Schmid Schrauben | Lastaufnahmemittel
In Kombination mit Holzbauschrauben RAPID® T-Lift zum Heben vorgefertigter Dach-, Wand- und Deckenelementen sowie Brettsperrholz oder Massivholzplatten.
Sicher, zuverlässig und von höchster Qualität
Das Unternehmen sieht „made in Austria“ als Verpflichtung zu führender Qualität im technologischen, ökologischen und sozialen Sinne. Schmid Schrauben beweist Individualität in den Projekten, Effizienz in der Serie, Qualität aus Leidenschaft und Verantwortung für die Zukunft.
Egal ob unter Heimwerkern, in der Industrie, in Holzbaubetrieben oder im Werkzeugbau, Schmid Schrauben haben viele Anwenderinnen und Anwender. Sogar der Pyramidenkogel in Kärnten ist mit Schmid Schrauben gefertigt. Das breite Sortiment, der hohe Qualitätsstandard und die Möglichkeit, Sonderanfertigungen individuell angepasster Schrauben zu erhalten, machen Schmid Schrauben zu einem unverzichtbaren Partner. Mit fachlicher Kompetenz in Beratung und Planung werden Kundinnen und Kunden bei ihren Projekten unterstützt. Neueste Technologien in der Fertigung und moderne Anlagen – einschließlich 5-Achs-Fräszentren - verbinden Know-how mit Entwicklung. Doch nicht nur Spezial- und Sonderaufträge werden bei Schmid Schrauben perfekt umgesetzt, auch die breite Masse wird bedient. Das Baumarktsortiment kann in Groß- und Kleinpackungen sowie offen mit Kilo- oder Stückpreis gekauft werden. Bei Wünschen, die nicht im Schmid Schrauben Sortiment zu erfüllen sind, wird trotzdem ein Weg gefunden, um sie wahr zu machen.
Schmid Schauben sind vielfältig einsetzbar, im Holzbau, im Metall-Holz Bau, im Holz-Beton-Verbund, im Fensterbau und im Mehrzweckbau.
RAPID®- und StarDrive-GPR®-Schrauben wurden speziell für Verbindungen im Holzbau entwickelt. Je nach Anwendung kommen Teil- und Vollgewindeschrauben, die es in verschiedenen Kopfausführungen gibt, zum Einsatz. Für Metall-Holz Verbindungen eignen sich durch die selbstzentrierende Kopfform RAPID® Dual, RAPID® SuperSenkFix und StarDrive GPR® PS. Wenn es um den Verbund von Holz und Beton geht, ist die RAPID® T-Con eine gute Wahl. Im Fensterbau muss zwischen Holz- und Kunststofffenstern unterschieden werden; Beschlagschrauben oder Abstandstockmontage-Schrauben sind hier zu empfehlen. Im Mehrzweckbau gibt es diverse Einsatzzwecke für Schmid-Schrauben, eine kleine Auswahl sind Mehrzweckschrauben mit Bohrspitze, Leichtbauplattenschrauben und Schnellbauschrauben.
Alle Schrauben, die bei Schmid Schrauben „über den Tresen“ gehen, entsprechen zertifizierten Qualitätsnormen; die Serien RAPID® und StarDrive GPR® haben eine europäische technische Zulassung auf Top-Niveau. Diese wurde von der Bauproduktrichtlinie für EU-Mitgliedsstaaten definiert. Die freiwillige Fremdüberwachung durch Holzforschung Austria gilt ebenfalls für die Produktlinien RAPID® und StarDrive GPR®. Auch die Nachhaltigkeit kommt bei Schmid Schrauben nicht zu kurz: Ein stets respektvoller Umgang mit der Umwelt und mit der verwendeten Energie wird aktiv verfolgt.
Schmid Schrauben hat die technischen Anlagen, um Schrauben als Sonderanfertigung oder Sonderlösung zu fertigen. Ein kleiner Überblick soll zeigen, wie aus einem Draht eine Schraube wird. Im ersten Schritt wird Draht eingekauft, natürlich ausschließlich in geprüfter Qualität und aus rückverfolgbaren Quellen. In der hauseigenen Zieherei werden die Drähte auf den exakten Durchmesser, den die Schraube erfordert, gezogen. Es folgt eine kontrollierte Erwärmung, um eine Umformbarkeit herstellen zu können. Nun geht es ab in die Pressanlage, die nicht nur präzise Qualität, sondern auch die Herstellung zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten gewährleistet. In der Walzstraße wird nun das Gewinde der Schraube gefertigt - bei einem Durchmesser von drei bis 27 mm ist eine Länge von bis zu 1.500 mm möglich. Jetzt können die Schrauben auch schon vergütet werden - das passiert in der Wärmebehandlungsanlage in einer speziellen Gasatmosphäre. Zu guter Letzt gibt es jetzt noch eine Oberflächenbehandlung. Bei Schmid Schrauben gibt es mehrere Möglichkeiten: „YellWin“, „BlueWin“ und „RedWin“ sind nur ein paar Beispiele. Diese Beschichtungen schützen die Schrauben vor Korrosion und maximieren die Effizienz in der Anwendung. Fertig ist die Schraube!
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!