Andreas Sperl, Geschäftsführer von LÜDECKE, im Produktionsumfeld des Unternehmens

Herr Sperl, was macht Lüdecke-Kupplungen (für Industrie und Maschinenbau) einzigartig?

Wir bieten Kupplungstechnik in Perfektion: hochwertige, sichere und langlebige Kupplungssysteme für fast alle Anwendungen in der industriellen Verbindungstechnik – selbstverständlich ausschließlich „engineered and made in Germany“. In der Breite der Anwendungsfelder ist Lüdecke auf dem Markt einzigartig. Zudem ist unsere Inhouse-Fertigung das, was uns ausmacht!Produkte werden mit äußerst leistungsfähigen Maschinen und Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik produziert und unterliegen einer perma- nenten Qualitätskontrolle. Es kommen nur geprüfte und schadstofffreie Materialien zum Einsatz, die vorzugsweise aus Deutschland oder Europa bezogen werden. Durch die komplette Eigenfertigung können wir jederzeit schnell und flexibel auf unterschied- lichste Kundenwünsche reagieren. Zudem stellen wir stets eine hohe Warenverfügbarkeit und beste Lieferperformance sicher.
Neben dem umfangreichen Standard-Programm fertigen wir für verschiedenste Einsatzbereiche und Medien speziell abgestimmte Sonderlösungen. Diese reichen von einzelnen Produkten über komplette Systeme bis hin zu komplexen Einbindungen. Jedes Sonderprojekt durchläuft dabei einen gut strukturierten und ideal abgestimmten Entwicklungsprozess. So garantieren wir eine schnelle, effektive und transparente Projektabwicklung. Trotz dieses vordefinierten Prozesses legen wir viel Wert auf eine dynamische Entwicklung, die sich flexibel an sich ändernde Rahmenbedingungen anpasst.

Wie auch Haberkorn legt Lüdecke großen Wert auf Nachhaltigkeit. Was sind hier Ihre wesentlichen Handlungsfelder?

Wir sehen es als unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und in all unseren Tätigkeiten nachhaltig zu handeln. Dies umfasst neben ökologischen auch ökonomische und soziale Aspekte.

Unser Ziel ist es, unter Berücksichtigung der drei Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales langfristig noch effizienter zu werden und damit für alle Beteiligten einen Mehrwert zu schaffen.
Nachhaltiges Handeln im Sinne der Umwelt fängt bei jedem und jeder Einzelnen an und wird bei Lüdecke in allen Bereichen des Unternehmens umgesetzt. Dies betrifft neben unseren Produkten auch das Gebäude bzw. die Fertigung sowie zahlreiche sonstige Aktivitäten.

Im Handlungsbereich Wirtschaft sehen wir uns als langfristigen Partner und Qualitätslieferanten. Um dauerhaft nachhaltig und zugleich ökonomisch erfolgreich handeln zu können, müssen alle Akteure eines nternehmens mit einbezogen werden. Lüdecke arbeitet nicht isoliert, sondern in Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden und Institutionen aus der Region. Wir legen großen Wert auf langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen und haben genau definierte Standards, um für alle Beteiligten Transparenz, Sicherheit, Fairness und Langfristigkeit zu gewährleisten.

m Handlungsbereich Soziales ist unser übergeordnetes Ziel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unternehmen und Gesellschaft optimal zusammenzuführen und ein harmonisches und langfristiges Miteinander sicherzustellen.

Luftaufnahme des LÜDECKE Unternehmensstandorts bei Nacht mit beleuchteten Produktions- und Verwaltungsgebäuden
Ziel von Lüdecke ist es, unter Berücksichtigung der drei Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales langfristig noch effizienter zu werden und damit für alle Beteiligten einen Mehrwert zu schaffen.

Lüdecke und Haberkorn verbindet eine seit über 30 Jahren andauernde Partnerschaft. Was sind die Erfolgsfaktoren dieser Zusammenarbeit?

Haberkorn und Lüdecke haben trotz der „Größenunterschiede“ im Hinblick auf die Unternehmenskultur, das Qualitätsverständnis und die Marktbearbeitung sehr viele Parallelen. Beide Unternehmen pflegen eine sehr enge Kommunikation und eine offene Geschäftsbeziehung und Gesprächskultur. Neben intensiven Produktschulungen ist auch das Tagesgeschäft hocheffizient. Eine wesentliche Rolle für den Erfolg spielen die tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Haberkorn, auf die immer Verlass ist und die stets als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Lüdecke ist sehr stolz darauf, Haberkorn als führenden technischen Händler mit alle diesen Eigenschaften als Partner zu haben.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit beschreiben?

Zum einen hochprofessionell und dennoch freundschaftlich, zielorientiert und effizient, aber auch kreativ bei neuen Produkten und Marktideen. Kurz gesagt: Es macht einfach Spaß, mit Haberkorn zusammenzuarbeiten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Über den Autor

Bernhard Bär

Bernhard Bär

Sortimentsmanager Arbeitsschutz, Haberkorn GmbH
Bernhard Bär ist seit vielen Jahren Fachexperte für Arbeitsschutz bei Haberkorn und in sämtlichen Belangen zentraler Ansprechpartner sowie verantwortlich für das Sortiment.