Während einfache Arbeitshandschuhe unter bestimmten Bedingungen gereinigt werden können, gelten für Schutzhandschuhe deutlich strengere Regeln: Bei ihrer Reinigung geht es nicht um nur Hygiene, sondern auch um rechtliche Aspekte und die Erhaltung der Schutzwirkung.
Schutzhandschuhe sollten in der Regel nicht gewaschen werden, aus gutem Grund: Eine Reinigung ist rechtlich heikel und in vielen Fällen unzulässig. Durch das Waschen kann sich die Schutzwirkung verändern oder verringern. Diese Manipulation kann dazu führen, dass der Hersteller aus der Produkthaftung entlassen wird. Daher sollten Schutzhandschuhe in der Regel nicht gewaschen werden.
Waschbare Handschuhe laut Herstellerangabe
Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn der Hersteller ausdrücklich angibt, dass die Handschuhe waschbar sind – inklusive Angaben zur maximal zulässigen Anzahl von Waschgängen sowie zu den genauen Waschbedingungen (z. B. Temperatur, Waschmittel, Trocknung). Ein Beispiel dafür ist der Hersteller Ansell, der bestimmte Modelle für bis zu drei Waschgänge freigibt. Wichtig: Diese Vorgaben müssen exakt eingehalten werden.
Haushaltswäsche unzulässig
Auch wenn bestimmte Handschuhe als waschbar gelten, darf keine Reinigung im privaten Haushalt erfolgen. Der Arbeitgeber kann in diesem Fall nicht sicherstellen, ob die vom Hersteller geforderten Waschbedingungen tatsächlich eingehalten wurden. Aus rechtlicher Sicht dürfen solche Handschuhe nach einer Haushaltswäsche daher nicht mehr verwendet werden.
Nur professionelle Reinigung zulässig – mit Ausnahmen in der Praxis
In Industrie und Bau kommt für die Reinigung jeglicher Schutzkleidung ausschließlich die professionelle Aufbereitung durch zertifizierte Wäschereien in Frage. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Schutzeigenschaften erhalten bleiben und alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.
In der Praxis gibt es jedoch Ausnahmen: Bei einfachen Montagehandschuhen, die vor allem dem Produktschutz und weniger dem Schutz der Mitarbeitenden dienen, ist die rechtliche Lage etwas flexibler. In solchen Fällen übernehmen die Kunden – nach vorheriger Absprache – die Verantwortung für die Reinigung der Handschuhe selbst.
Das Wichtigste auf einen Blick
Grundsätzlich gilt:
Herstellerangaben prüfen – sind die Handschuhe überhaupt waschbar?
Wenn ja: Aufbereitung nur durch zertifizierte Fachwäschereien
Nie privat waschen – auch nicht bei 30 Grad im Schonprogramm
Für Montagehandschuhe: Eigenverantwortliche Reinigung kann nach Rücksprache vereinbart werden
Bei Unsicherheit: Handschuhe ersetzen statt reinigen – Schutz geht vor!