Der Baucontainer als Büro

Müssen auf der Baustelle Arbeiten durchgeführt werden, die Konzentration erfordern, ist ein ungestörter Arbeitsplatz im Baucontainer Gold wert. Ein Tisch, der groß genug ist, um bspw. Pläne auszubreiten, eine gute Sitzgarnitur oder sogar ein bequemer Arbeitsstuhl, die entsprechenden Geräte für angenehme Temperaturen (Ventilatoren oder Heizgeräte) sowie die benötigten Arbeits- und Organisationsmittel wie SchränkeRegaleStifte und sonstiges Büromaterial – mehr braucht es nicht für eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Baucontainer.

Der Baucontainer als Pausenort

Pausen sind wichtig für effizientes Arbeiten – vor allem, wenn man wie auf der Baustelle körperlich hart arbeitet. In einem gut ausgestatteten Baucontainer lassen sich die Pausen gleich noch besser nutzen. Auch hier gilt: Eine gemütliche Sitzgarnitur, an der alle Arbeiterinnen und Arbeiter Platz haben, sowie angenehme Temperaturen erhöhen die Effektivität der Pausen. Zusätzlich können auch Kleinelektrogeräte wie ElektrokocherKühlschrank oder Radio zu einer positiven Arbeitsatmosphäre beitragen und den Komfort im Container erhöhen.

Der Baucontainer als Übernachtungsmöglichkeit

Metall-Etagenbett für Mannschaftscontainer mit zwei Liegeflächen und Leiter

Container können auch als Wohncontainer verwendet werden. Dafür bieten wir Stockbetten, die auch einzeln aufgestellt werden können, und gemütliche Matratzen mit der passenden Bettwäsche. Auch Stahlspinde mit Sockel, Hutboden und Kleiderstange aus Metall für die Verwahrung der Kleidung im Container bietet Haberkorn an.

Der Baucontainer als Versorgungscontainer

Das richtige Produkt immer direkt auf der Baustelle: Mit dem Haberkorn Baucontainer wird sichergestellt, dass die wichtigen Produkte nie ausgehen. Die Nachbestellung erfolgt durch einen einfachen Scan der Produktschilder auf den Regalen oder an den Schütten. Somit kommt immer wieder das richtige, von der Sicherheitsfachkraft definierte Produkt nach und es wird nicht irgendwo irgendein Sicherheitsprodukt bestellt.

Vorteile dieser Lösung

  • gesicherte Versorgung direkt auf der Baustelle

  • Produktstandardisierung bzw. -fixierung: immer das richtige Arbeitsschutzprodukt

  • Bestellung ohne Fehler

  • niedrigere Lagerstände durch schnelle Nachbestellung

Baustellencontaineranlage mit mehreren Modulen und Treppenanlage, zwei Arbeiter mit Schutzkleidung davor

Über die Autorin

Alexandra Laxar

Alexandra Laxar

Abteilungsleiterin Einkauf Bau, Haberkorn GmbH
Alexandra Laxar leitet das Bau-Einkaufsteam in Wien und ist Ansprechpartnerin für ausgewählte Produkte im Bereich Baubedarf und Verkehrsabsicherung und unterstützt das Sortimentsmanagement Bau in Marketingthemen sowie im Lieferantenmanagement.
Treten Sie in Kontakt