Abhängig vom Einsatzbereich bieten unterschiedliche Schuhe den benötigten Schutz. Deswegen ist das Tragen von Sicherheitsschuhen in der richtigen Schutzklasse für den jeweiligen Einsatzbereich Pflicht und gesetzlich vorgeschrieben.
Erst mit diesem Wissen kann entschieden werden, welche Arbeitsschuhe überhaupt in Frage kommen und auf welches Produkt am Ende die Wahl fällt. Insgesamt kann man sagen: Hochwertige Sicherheitsschuhe zeichnen sich durch gutes Material, gute Verarbeitung sowie hohen Tragekomfort aus.
Einsatzbereich als Auswahlkriterium für Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe sind in Branchen wie der Industrie, im Handwerk, im Bauwesen sowie im Garten- und Landschaftsbau vorgeschrieben. Außerdem müssen sie auch vom Rettungsdienst, von der Feuerwehr und von Köchen getragen werden. Es ist gesetzlich geregelt, welche Schutzklasse Sicherheitsschuhe für welche Anforderungen aufweisen müssen.
Schutzklasse nach EN ISO 20345 als Auswahlkriterium für Sicherheitsschuhe
Je nach Schutzklasse bietet ein Sicherheitsschuh unterschiedliche Schutzfunktionen. Deshalb ist es wichtig, die Anforderungen des jeweiligen Einsatzbereichs genau zu kennen – nur so lässt sich ein Schuh auswählen, der die passende Schutzklasse und damit den nötigen Schutz bietet.
Aktuell finden sowohl die ältere Fassung der Sicherheitsschuhnorm EN ISO 20345:2011 als auch die überarbeitete Fassung EN ISO 20345:2022 in der Praxis Anwendung. Im Folgenden geben wir Ihnen daher einen Überblick über beide Normfassungen.
Schutzklassen nach EN ISO 20345:2022 für Sicherheitsschuhe
Klasse | S5L | S5S | S6 | S7 | S7L | ||||||||||||
Stahlkappe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rutschhemmung auf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Antistatisch A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Energieaufnahme | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Widerstand gegen | x | x | x | x | |||||||||||||
Widerstand gegen | x | x | x | x | |||||||||||||
Widerstand gegen | x | x | x | x | |||||||||||||
Wasserresistent WPA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Profilierte Laufsohle | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Wasserfest WR | x | x | x | x |
Schutzklasse nach EN ISO 20345:2011 für Sicherheitsschuhe
Klasse | Zehenschutzkappe | vollständig geschlossener | A elektrischer | E Energieaufnahme | WRU Beständigkeit | profilierte | P durchtrittsicher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | x | x | x | ||||
x | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | ||||
x | x | x | x | x | x |
Material als Auswahlkriterium für Sicherheitsschuhe
Hier sollte vor allem auf das Sohlenmaterial sowie das Schaftmaterial von Sicherheitsschuhen geachtet werden. Die verschiedenen Sohlen- und Schaftmaterialien verfügen über unterschiedliche Eigenschaften. Je nach Bedarf kann das richtige Material gewählt werden.
Sohlenmaterialien
Sohle aus RPU – bietet dank einzigartiger Molekularstruktur mit zahlreichen Saugnäpfen ideale Rutschhemmung auf nassen Oberflächen
Sohle aus Nitrilkautschuk/Sohle aus Perbunan – Allround-Sohle mit guter Griffigkeit auf glatten und nassen Oberflächen, die bei niedrigen Temperaturen flexibel bleibt und gleichzeitig Temperaturen bis 300 °C standhält sowie in gewissem Maß widerstandsfähig gegen hochkonzentrierte chemische Substanzen ist.
Sohle aus PU – gute Rutschhemmung und hohe Beständigkeit
Sohle aus TPU – sehr elastisch und verschleißfest
Schaftmaterialien
Schaft aus Glattleder – bestimmte Resistenz gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Schmutz und leichte Chemikalien
Schaft aus Nubukleder – tolle Optik mit erhöhter Atmungsaktivität
Schaft aus Mikrofaser – abriebfest, hoch atmungsaktiv, leicht, flexibel und nahtfrei
Gestrickte Schäfte – leicht und atmungsaktiv, allerdings nicht zu empfehlen bei Schmutz und Nässe
Tragekomfort als Auswahlkriterium für Sicherheitsschuhe
Jeder Fuß ist anders, deswegen ist auch nicht jeder Sicherheitsschuh für jedermann angenehm zu tragen. Aus diesem Grund gibt es Sicherheitsschuhe nicht nur in unterschiedlichen Größen, sondern auch in verschiedenen Weiten. Dadurch finden auch Mitarbeiter mit besonders breiten oder besonders schmalen Füßen exakt passende Arbeitsschuhe. Natürlich sind auch spezielle Arbeitsschuhe für Damen erhältlich. Sicherheitsschuhe mit stoßgedämpften Sohlen sorgen für ein angenehmes Laufgefühl, ein gutes Innenfutter macht Sicherheitsschuhe besonders weich und geringes Gewicht beugt Ermüdung vor. Schuhe mit speziellen Belüftungssystemen sowie geeignete Socken erhöhen den Tragekomfort bei Arbeitsschuhen wesentlich. Besonders wichtig ist, dass Sicherheitsschuhe bei der Anprobe auch mit eventuellen Einlagen oder dicken Socken für den Winter probiert werden. Mithilfe einer Fußvermessung kann die geeignete Passform besonders genau bestimmt werden.
Wir beraten Sie sehr gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Sicherheitsschuhe. Kontaktieren Sie uns!