Was ist ESD?

Plötzliche Entladung statischer Elektrizität
Elektrostatische Entladungen (ESD = Elektro Static Discharge) sind durch große Potenzialdifferenzen entstehende Spannungsdurchgänge, die einen kurzen, hohen elektrischen Strom bewirken und zur Zündung von entzündlichen Stoffen führen können. Um Brand- und Explosionsgefährdungen sowie Verletzungen von Mitarbeitern vorzubeugen, ist es wichtig, ESD-Produkte einzusetzen.
Was ist ESD? – Highlights

Wo treten elektrostatische Aufladungen auf?
Sie treten nahezu überall in unserem Alltag auf und entstehen meist aufgrund von Reibung – also überall dort, wo isolierende Materialien aneinander gerieben werden. Die bekanntesten Formen von elektrischen Entladungen sind Blitze bei Gewittern oder der leichte elektrische Schlag beim Berühren eines geerdeten Körpers. Oftmals sind sie für Menschen gar nicht sicht- bzw. spürbar, für elektronische Bauteile sind sie allerdings sehr schädlich.
Ein Mensch kann Spannungen von etwa 3.000 Volt fühlen und von > 5.000 Volt hören. Elektronische Geräte können durch Spannungen zwischen 20 und 500 Volt bereits beschädigt werden.
In vielen Fällen verursacht Entladung statischer Elektrizität an einem Gerät „latente Schwächungen“, die sich erst nach einiger Zeit und unter spezifischen Bedingungen als Defekt oder Störung auswirken.

Gefahren von ESD
Explosionsgefahr
Bei > 7.000 Volt können Funken auftreten, die unter Umständen einen Brand auslösen. Sind in einem Bereich entflammbare oder explosive Stoffe, kann ein solcher Funken verheerende Folgen haben.
Ausfall elektronischer Bauteile
Totalausfall: Es kann zum Ausfall elektronischer Bauteile kommen was das Produkt funktionsuntüchtig macht.
Latenter Ausfall: Das Bauteil funktioniert nach einer ESD weiterhin, seine Lebensdauer kann sich aber verkürzen.

Die ESD-Kennzeichnung
Dem Benutzer von ESD-Produkten empfehlen wir, regelmäßige Vor-Ort-Prüfungen des elektrischen Durchgangswiderstandes durchzuführen und auf die ordnungsgemäße Kennzeichnung zu achten.
ESD Susceptible
Das Symbol kennzeichnet elektrostatisch gefährdete Bauteile und Baugruppen.
ESD Protective
Das Symbol kennzeichnet elektrostatisch schützende Produkte.

ESD-Schutz
Um Schäden wie höhere Fertigungskosten, geringere Produktionserträge sowie unzufriedene Kunden zu vermeiden, sollte man sich vor ESD schützen. Beim ESD-Schutz geht es hauptsächlich darum, die Aufladung von vornherein zu vermeiden bzw. zu minimieren sowie schnelle Entladungen zu vermeiden. Ganz vermeiden lassen sich Entladungen nicht, allerdings ist es möglich, diese beispielsweise durch einen großen elektrischen Widerstand langsam abfließen zu lassen.
Dafür sind geeignete Personen- und Arbeitsplatzausstattungen unverzichtbar.

Sie haben Fragen?
Aufgrund der hohen Komplexität der ESD-Thematik empfehlen wir Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Gerne werden Sie unsere ESD-Spezialisten beraten.