Menu

Kühlende Arbeitskleidung von E.COOLINE

Trocken und kühl – Workwear für den Sommer

Kühlbekleidung funktioniert ähnlich wie der menschliche Körper beim Schwitzen – sie produziert und nutzt Verdunstungskälte. Genauso macht es der Körper beim Verdunsten von Schweiß auf der Haut. E.COOLINE ist ein einzigartiges Kühlsystem, das die natürliche Klimafunktion des Körpers imitiert und so einem hitzebedingten Leistungs- und Konzentrationsabfall vorbeugen sowie negative Hitzeauswirkungen deutlich mildern kann. Arbeitskleidung, die schützt und kühlt.

Das Hightech-Vlies E.COOLINE speichert schnell und unkompliziert Wasser, das nur durch Verdunstung wieder entweicht. Sie bleiben trocken und kühl und sparen dabei Energie, denn die E.COOLINE-Produkte schwitzen für Sie. Mit dieser Schutzbekleidung fühlen Sie sich besser und können die eingesparte Energie für Ihre Arbeit nutzen – Körperkühlung leicht gemacht.


E.COOLINE® Kühl-Bekleidung – Highlights

Abbildung der Funktionsweise des Hightech-Vlies E.COOLINE mit Pfeilen, Blasen und dem Material

Mehr Konzentration und Leistung

Auf Menschen mit Hitzeproblemen wie z. B. Multiple-Sklerose-Patienten können sich höhere Temperaturen negativ auswirken. Erschöpfung, Leistungsabfall und gesundheitliche Beschwerden sind die Folgen. Kühlkleidung wie Kühlweste oder Kühlshirt bieten eine einfache, schnelle und effektive Möglichkeit, Hitzebelastungen des Körpers deutlich zu reduzieren und dem Fatigue-Syndrom (Uhthoff-Phänomen) entgegenzuwirken.

Auch in Büros ohne Klimaanlage bietet Kleidung die den Körper kühlt einen effektiven Hitzeschutz und sorgt für mehr Konzentration und Leistung. Mit Kühlkleidung wie Kühlweste und Kühlshirt, aber auch kühlenden Caps, Bandanas und Nackentüchern wird der Erschöpfung entgegengewirkt.

Kühlbekleidung im Online-Shop kaufen

The Toughest Firefighter Alive

Es gibt Weltmeister, die beim Arbeiten sogar Leben retten können – zum Beispiel professionelle Feuerwehrmänner wie Joachim Posanz oder Alexander Meyer von der Berufsfeuerwehr Göttingen. Jedes Jahr kämpfen beide nicht nur im Feuer um das Leben von Brandopfern, sondern haben jahrelang auch in professionellen Wettkämpfen um den Weltmeistertitel der stärksten Feuerwehrmänner der Welt gekämpft. In kompletter Feuerwehrausrüstung teilweise mit Atemschutzgerät müssen dort mehrere Disziplinen durchgeführt werden. Die beiden waren sehr erfolgreich und der Titel „Toughest Firefighter Alive“ oft fest in deutscher Hand. Feuerwehr-Doppel-Weltmeister Joachim Posanz und Alexander Meyer erklären im Film, wie E.COOLINE Kühl-Produkte sie zu Feuerwehr-Weltmeistern gemacht haben.

Profi-Sportler vertrauen auf E.COOLINE

Erstmals bei der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien war E.COOLINE mit am Start. Inzwischen verwenden nicht nur die Fußballnationalmannschaften der Schweiz, sondern auch Nationalmannschaften aus anderen Sportarten die aktiv kühlende Funktionskleidung mit E.COOLINE-Technologie. Zwischenzeitlich ist in Studien gezeigt worden, dass ohne Kühlstrategie kaum mehr Wettkämpfe gewonnen werden können. Viele vertrauen dabei auf den PLUS X Award Sieger E.COOLINE.

Die Effizienz der Kühlfunktionsbekleidung für Gesundheit und Leistung hat sich in der Sportbranche herumgesprochen. Viele Sportler greifen für optimale Körperkühlung zwischenzeitlich auf die innovativen Kühlwesten zurück. E.COOLINE bewirkt, dass Sportler auch bei höheren Temperaturen leistungsfähig und vor allem gesund bleiben. Schließlich soll die hart erarbeitete Trainingsleistung auch abgerufen werden können – damit die Medaillenträume wahr werden!

Michael Schrader zieht bei der Leichtathletik-WM in Russland eine E.COOLINE Kühlweste an

Deutsche Leichtathleten nutzen E.COOLINE

Nicht nur Fußballer und die Formel 1, sondern auch andere Spitzensportler wie z. B. die Deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft (DLV) setzen bereits seit Jahren die Kühlkleidung mit E.COOLINE-SX3-Technologie ein. Gerade die Zehnkämpfer haben es vorbildlich vorgeführt. Beim Aufwärmen, zwischen jeder Disziplin und sogar zwischen jedem Versuch im Diskuswerfen wurde die Kühlweste wieder angezogen. Ergebnis: Mehrfache Top-Platzierungen für Deutschland.

Stefan Kretzschmar beim Handbiken mit der Nummer 24

Cool auch bei warmen Temperaturen

Nicht schwitzen können – das kann bei hohen Temperaturen die Hölle sein. Was für die meisten Menschen kaum vorstellbar scheint, ist für Tetraplegiker Alltag. So auch für Stefan Kretzschmar. 2006 verunglückte der Maschinenbauingenieur während eines Wettkampfs bei einer Alpenüberquerung mit dem Rennrad. Diagnose: Querschnittlähmung (Tetraplegie C5/6).

Seither funktioniert auch das Schwitzen nicht mehr. Das hinderte den ehemaligen Triathleten jedoch nicht daran, sich weiterhin sportlichen Herausforderungen zu stellen, seine Leidenschaft ist das Handbiken. Mit der E.COOLINE Kühlkleidung ist die Körperkühlung auch bei hohen Temperaturen möglich. "Damit komme ich bis +30 °C gut zurecht", berichtet Stefan Kretzschmar begeistert. "Alleine das Bandana (unterm Helm getragen) lässt mich gut zwei-drei Stunden bei +25 °C fahren. Und mit dem E.COOLINE-Kühlshirt, das ich unter dem Trikot trage, bin ich bestens gerüstet und habe die Temperaturprobleme gut im Griff." Besonders gut gefällt ihm, dass es damit auch keine Bewegungseinschränkungen beim Kurbeln gibt, was speziell beim Handbiken störend wäre. Sein Fazit: "Dank der E.COOLINE-Produkte hab ich nun bei Hitze ein Problem weniger."