Produkte von Optibelt
Hochleistungs-Antriebsriemen vom weltweit führenden Hersteller

Hochleistungs-Antriebsriemen vom weltweit führenden Hersteller
Antriebsriemen aus Polyurethan (PU) mit MDC-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für optimale Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. DELTA Chain-Zahnriemen ist eine Alternativlösung zu Rollenketten, da Nachspannen und Schmierung...
Antriebsriemen aus Polyurethan (PU) mit MDC-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für optimale Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. DELTA Chain-Zahnriemen ist eine Alternativlösung zu Rollenketten, da Nachspannen und Schmierung...
Hochleistungs-Antriebsriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und optimierter, kurvenförmiger Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und Betriebssicherheit bei stoßbelasteten Antrieben sowie geringerer Geräuschemission.
Hochleistungs-Antriebsriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und optimierter, kurvenförmiger Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und Betriebssicherheit bei stoßbelasteten Antrieben sowie geringerer Geräuschemission.
Hochleistungs-Antriebsriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und optimierter, kurvenförmiger Verzahnung (STD), für höhere Leistungsübertragung und Betriebssicherheit bei stoßbelasteten Antrieben sowie geringerer Geräuschemission.
Qualität und Präzision spielen bei Optibelt Österreich eine große Rolle. Als Teil der familiengeführten Arntz Optibelt Gruppe, die weltweit mit 2.500 Mitarbeitern an acht Produktionsstandorten hochwertige Antriebselemente herstellt, sieht Optibelt Österreich seine Hauptaufgabe in der technischen Kundenbetreuung. Werden Langlebigkeit und höchste Qualität gefordert, dann kommen Optibelt-Produkte zum Einsatz. Speziell in der Automotive-Branche, im Maschinenbau, im Landtechnik-Sektor und in der Haushaltsgeräte-Industrie werden die Antriebselemente von Optibelt eingesetzt.

Bereits seit über 150 Jahren produziert Optibelt die unterschiedlichsten Antriebsriemen. Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Höxter führt acht Produktionsstandorte in sechs Ländern sowie unzählige internationale Vertriebsniederlassungen – eine gute Basis für den weltweiten Erfolg, den Optibelt mit seinen qualitativ hochwertigen und anspruchsvollen Antriebslösungen erzielt. Die weltweit 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für eine optimale Nähe zu Kundinnen und Kunden sowie für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards.
Die hohen Qualitätsstandards spiegeln sich auch in der extremen Langlebigkeit der Antriebslösungen wider. Das langjährige Know-how, fortlaufende Forschung und höchste Präzision tragen zu diesem Erfolg bei. Neben den Standardprodukten werden auch Spezialanfertigungen mit gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Dabei wird ein intensives Qualitätsmanagement verfolgt und in Materialforschung und Produktionstechnik investiert. Das Ergebnis: Durch die Weiterentwicklung der Riemen zu Hightech-Antriebsriemen wurde die Leistungsgrenze der Maschinen immer weiter ausgeweitet.
Das Optibelt-Sortiment bei Haberkorn lässt keine Wünsche offen. Sie erhalten ein umfangreiches Sortiment – von Antriebsriemen (wie Zahnriemen, Keilriemen …) über Riemenscheiben bis hin zu Kupplungen. Aber auch Spezialanfertigungen werden von Optibelt produziert – für jede Kundin und jeden Kunden die beste Lösung.
Qualität verbindet: Haberkorn und Optibelt verbindet eine langjährige Partnerschaft. Ebenso wie Haberkorn achtet Optibelt auf höchste Qualität – und das weltweit.

Der SUPER XE-POWER PRO erhielt 2018 den Industriepreis in der Kategorie „Antriebs- und Fluidtechnik“, der außergewöhnlich fortschrittliche Industrieprodukte prämiert. Der neue SUPER XE-POWER PRO ersetzt kurzfristig den Keilriemen SUPER X-POWER. Damit kommen Sie automatisch in den Genuss der vielen Vorteile der neuen Generation.
Der SUPER XE-POWER PRO eignet sich aufgrund der technischen Vorzüge und seiner Leistungsfähigkeit vor allem für den Einsatz bei hohen Drehmomenten im Maschinenbau.
außerordentliche Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +120 °C
erhöhte Leistungsfähigkeit gegenüber dem SUPER X-POWER (ca. 20 %)
wartungsfrei, damit Wegfall von zusätzlichen Serviceintervallen, Minimierung von Produktionsausfällen und Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten
rückenrollengeeignet
rote Einbettmischung für optimierte Haftung des Zugstranges
erhöhter Wirkungsgrad
M=S ungemessen satzkonstant
optimierte, außerordentlich ruhige Laufeigenschaften
elektrisch leitfähig nach ISO 1813
RoHS-konform
Die Vielseitigkeit der Antriebslösungen spiegelt auch die Vielseitigkeit der Branchen wider, in denen sie eingesetzt werden. Von einem eher produktorientierten Unternehmen hat sich Optibelt zu einem branchenorientierten Lösungsanbieter gewandelt, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die besten Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten. So kommen die langlebigen Produkte in Ölraffinerien, im Straßenbau, in der Landtechnik sowie in der Zementindustrie und in vielen weiteren Branchen zum Einsatz.
Besonders in der Industrie werden die Optibelt-Riemen gerne eingesetzt. In diesem Bereich finden sich verschiedenste Antriebslösungen, wie Zahnriemen, Rippbänder, Keilriemen, Kraftbänder und Spezialanfertigungen von Optibelt. Für den Bereich Power-Transmission sind diese Optibelt-Lösungen genau das Richtige – sie bieten hervorragende Kraftübertragung und sind ideal auf Extrem-Bedingungen abgestimmt.
Neben Riemen für die Industrie finden Sie im Haberkorn Sortiment auch Optibelt-Riemen für Antrieb und Transport. Bei Transportaufgaben sorgen die wartungsfreien, zugfesten und vibrationsarmen Riemen für die perfekte Kraftübertragung.
Optibelt steckt viel Zeit in Forschung und Entwicklung, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dabei orientiert sich der Antriebsriemenhersteller sehr an den Kunden und ihren Bedürfnissen, um die passenden Lösungen zu finden.
Um bei Zahnriemen und Keilriemen den Antrieb zu berechnen, wurden die Berechnungsprogramme CAP (CAP Standard, CAP Professional) entwickelt und für Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt. Das Programm wird bereits seit einigen Jahren weltweit zur Berechnung und Auslegung von Riemengetrieben verwendet. Mit der neuen Version CAP 6.0 können selbst Wirtschaftlichkeitsrechnungen für verschiedenste Antriebsvarianten, bezogen auf Energie- und Wartungskosten, erstellt werden.

Weitere Informationen über die Instandhaltung von Riemenantrieben erhalten Sie in der Haberkorn Academy. Im Seminar Ketten- und Riemenantriebe erfahren Sie aus erster Hand, wie Sie nicht nur Zeit, sondern auch Kosten bei der Instandhaltung von Riemenantrieben sparen können.