Egal ob Helmlampen, integrierte Schutzbrillen, Teilvisiere, Kinnriemen oder Schweißbänder – hier finden Sie das passende Zubehör für Ihren Bauhelm oder Industrieschutzhelm. Mehr in unserem Ratgeber
Aufladbare 2-LED-Helmleuchte mit Distanz- und Flächenlinse sowie Farb-LEDs (grün, gelb, rot), einem Boostmodus und einem Standardhalter. Dank verschiedener Adaptersysteme passt die Lampe auf unterschiedliche Helmtypen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Sinnvoll sind Gehörschutz, Stirnlampe, eventuell Kinnriemen (wenn nicht schon vorhanden), Visier.
Die meisten Helme sind mit Adaptern ausgestattet oder können mit diesen nachgerüstet werden. Der Gehörschutz wird dann einfach am Adapter befestigt. Zudem bietet uvex eine Lösung mit Magnetbefestigung an.
Nein, jeder Helmhersteller hat eigenes Zubehör.
Es sollte nur Zubehör verwendet werden, das vom jeweiligen Hersteller angeboten wird.
Bei Brillen ist das meist kein Problem, unter Visieren können Brillen getragen werden. Gehörschutz ist ebenfalls möglich: Es gibt spezielle Gehörschützer mit Nackenbügeln oder flachen Kopfbügeln, die unter einem Helm getragen werden können.
Diese wird nicht verändert, wenn das passende Zubehör verwendet wird.
Es kommt auf das Einsatzgebiet an. Viele Lampen halten zwischen –30 °C und +40 °C aus. Es gibt auch Lampen, die wasserfest sind.