Produkte von A. Haberkorn
Weltweit innovative und zuverlässige Produkte für die optimale Arbeitssicherheit – made in Austria

Weltweit innovative und zuverlässige Produkte für die optimale Arbeitssicherheit – made in Austria
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
1-Punkt-Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse sowie zwei Schlaufen an den Schultern zur Anwendung eines Rettungsbügels. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
2-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Fallindikator, Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
3-Punkt-Auffanggurt mit hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
4-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie erleichtertes Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolsterten Beinschlaufen, Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für langes Hängen im Seil. Durch seine spezielle Konstruktion erleichtert er zudem häufiges An- und Ablegen. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie langes Hängen im Seil. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
2-Punkt-Sitzgurt mit vorderer und hinterer Auffangöse und Sitzhose, für hohen Hängekomfort bei längerem Arbeiten in sitzender oder hängender Position. Der Befestigungspunkt im Brustbereich ist in der Höhe verstellbar für eine optimale Anpassung.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
4-Punkt-Gurt speziell zum Auf- und Abseilen und zur raschen, problemlosen Personenrettung aus Höhen und Tiefen. Komfort-Ausführung mit angenehmem Schulterpolster, integriertem Haltegurt und integrierter Sitzhose. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Haltegurt mit Automatik-Verschluss und breiter, sehr komfortabler Polsterung. Qualität aus Österreich.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Schulter- und Brustpolsterung mit Klettverschluss nachträglich montierbar aufAuffanggurt UNI 1 oder UNI 2.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Rettungsbügel für Auffanggurte zum senkrechten Abseilen, optimal zur Fortbewegung bei eingeschränkten Platzverhältnissen in beengten Behälter, Schächten, Silos etc.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Bestens geeignet zum langen Sitzen. Die breite Sitzfläche gewährleistet ausgezeichnete Stabilität, die hochgezogenen steifen Seiten verhindern ein Einschneiden der Aufhängung in die Beine.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Gerätehalter ermöglichen das Entnehmen und Einhängen der Arbeitsgeräte wie Werkzeuge, Karabiner, Steigklemmen, Schlauchträger mit einer Hand.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Bungee-Werkzeugverbindungsmittel für Arbeiten in der Höhe, bei denen Werkzeuge mitgeführt werden.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Gurtband mit Würgeschlaufe und Ring, bestens geeignet zum Sichern von Werkzeugen.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Kordel mit Kunststoffstopper zum Klemmen, einsetzbar zum Sichern von Werkzeugen.
Technische Textilien sind seit über 100 Jahren die Leidenschaft und die Kernkompetenz von A.HABERKORN. Das Unternehmen hat seit jeher den höchsten Anspruch an seine Produkte, deren hervorragende Qualität von Kunden weltweit geschätzt wird. Um dies zu erreichen, hat A.HABERKORN einen Teil der Maschinen selbst entwickelt und patentiert. So kann sich das Familienunternehmen wesentlich von anderen Herstellern abheben. Mit ca. 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Unternehmensstandort in Freistadt, Oberösterreich, liegt das Hauptaugenmerk auf Innovation „made in Austria“.

Das Unternehmen produziert qualitativ hochwertige Komplettsysteme zur Absturzsicherung und speziell gefertigte Seil- und Bandwaren für technische Einsätze.
Innovation, Qualität, Technik und idealer Tragekomfort haben dabei oberste Priorität. Zum Kernsortiment zählen folgende Produkte:
Höhensicherungsgeräte
Feuerwehrbedarf (Auffanggurte, Schlauchträger, Schläuche etc.)
Zubehör (z. B. Seilsäcke)

Mit Spezialgeweben produziert A.HABERKORN Schläuche und Rundgewebe für die Feuerwehr.
Für die Automobilindustrie werden Rund- und Flachgewebe für Gaslenkungsschläuche hergestellt. Zu den weiteren Sondersortimenten zählt zudem die Entwicklung und Herstellung von Auffangbändern und Airbag-Innenschläuchen.

Jedes Unternehmen hat je nach Einsatzgebiet eigene Anforderungen an Arbeitssicherheits-Produkte. A.HABERKORN kann jeden Kunden mit spezifischen Produkten ausstatten.
Ein top ausgebildetes Team mit umfangreichem Wissen plant, entwickelt und produziert maßgeschneiderte Arbeitssicherheits-Produkte. Die hausinterne Fertigung mit fast 100 patentierten (Web-)Maschinen ist auf diese Sonderanfertigungen spezialisiert.
Die Kunden schätzen dabei vor allem die kurze Wartezeit, denn Muster oder Prototypen sind oft binnen Tagen oder weniger Wochen fertig. So können Klein- wie auch Großaufträge termingerecht produziert und geliefert werden.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – nach diesem Motto hat A.HABERKORN das LiSA-Online-System ins Leben gerufen. LiSA kann als App oder über die Online-Plattform genutzt werden. Mit diesem Programm kann ein Safety-Check für PSA ganz einfach mit dem Smartphone durchgeführt werden. Jedes PSA-Produkt von A.HABERKORN enthält standartmäßig den „LiSA-Chip“. Der Chip kann mit dem Smartphone per QR-Code oder NFC-Technologie ausgelesen werden.

So kann zum Beispiel vor Beginn der Arbeit ein Safety-Check beim eigenen Sicherheitsgurt durchgeführt werden. Dazu scannt die Arbeiterin oder der Arbeiter einfach den Chip und wird sofort über den Safety-Status informiert:
Artikelbezeichnung und Produktionsdatum der PSA
die verbleibende Zeit bis zur nächsten Jahresprüfung
Sicherheitsstatus via Ampelsystem – „rote Ampel“ ab dem Fälligkeitsdatum der aktuellen Jahresprüfung, oder Produkt wurde schon ausgeschieden

Mit der Sicherheitsplattform LiSA hat A.HABERKORN für seine Kunden eine deutliche Erleichterung erschaffen. Es spielt auch keine Rolle, ob der Kunde einen oder tausend PSA-Artikel hat, mit dem LiSA-Online-System kann alles einfach gemanagt werden.
Die Rundumbetreuung sowie die Herstellung der Produkte kommen bei A.HABERKORN direkt aus einer Hand:
Rohgewebe
Erstellung des Prototyps
individuelle Beratung
Produktbeschreibungen
Zertifizierungen
Herstellung
Qualitätsprüfung
Mitarbeiterschulungen für PSA
Safety-Checks

Seit 1995 besitzt A.HABERKORN ein internes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Das Unternehmen verfügt über moderne Prüfanlagen, Testgeräte (Flammen, Zug, Druck etc.) sowie Fallprüfstände und garantiert mit qualifizierten Mitarbeitenden höchste Qualität – auch als Zulieferer der Automobilindustrie.
A.HABERKORN ist zudem nach ISO 14001 zertifiziert, die Produkte werden unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Das Unternehmen achtet dabei auf eine umweltschonende Produktion.