Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisender Mikrofaser und Polyester-Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Aluminium und einem BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO CI HI.
Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Sicherheitsschuh mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem aus PU-beschichtetem Leder, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Sicherheitsschuh aus PU-beschichtetem Leder, mit Zehenschutzkappe aus Aluminium und durchtrittsicherer Stahlsohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Gefütterter Sicherheitsstiefel mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI.
Jalas | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Gefütterter Sicherheitsstiefel mit Climate Control Belüftungssystem, hält die Füße warm und trocken. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SR FO SC LG.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
S3-Sicherheitsschuhe haben eine Zehenschutzkappe, einen Durchtrittschutz in der Sohle und bieten Schutz vor Nässe und Schmutz.
S3-Sicherheitsschuhe werden auf dem Bau, im Handwerk und bei Heavy-Duty-Anwendungen in der Industrie verwendet.
S3-Sicherheitsschuhe haben eine Zehenschutzkappe, einen Durchtrittschutz in der Sohle und bieten im Vergleich zu S1P-Sicherheitsschuhen zusätzlich Schutz vor Nässe und Schmutz. S1P-Sicherheitsschuhe haben eine eher offene Schaftkonstruktion, wodurch weniger Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit gegeben ist.
Geprüfte Sicherheitsschuhe der Klasse S3 sind für spezielle Einsätze gemacht – hier muss der Fuß von oben und von unten geschützt werden. In der einfachsten Ausführung weist ein Sicherheitsschuh dieser Klasse wasserabweisende Eigenschaften auf und wird hauptsächlich bei Arbeiten im Freien verwendet – von Bauarbeitern und Dachdeckern etwa, oder bei Outdoor-Anwendungen in der Industrie und im Handwerk. Wird volle Wasserdichtheit gewünscht, muss ein Modell mit einem Laminat gewählt werden – etwa GORE-TEX® oder andere „Tex“-Membrane.
An unseren Füßen befinden sich besonders viele Schweißdrüsen – 25.000 an der Zahl. Diese produzieren täglich etwa einen Viertelliter Schweiß. Und insbesondere dann, wenn Schuhe den ganzen Tag über getragen werden, sammelt sich die Feuchtigkeit im Schuh. Die Folge: Die Haut quillt auf und Bakterien zersetzen den Schweiß, was wiederum zu Fußgeruch führt.
Schwitzen ist generell wichtig und gesund für den Körper und unser Immunsystem, da durch diesen Vorgang überschüssige Wärme abgegeben und so die Körpertemperatur reguliert wird. Sicherheitsschuhe S3 mit atmungsaktivem Funktionsfutter etwa punkten damit, die natürliche Wärmeregulation über die Füße zu unterstützen. Darüber hinaus sind viele Sicherheitsschuhe der Klasse S3 bereits mit einer feuchtigkeitsableitenden, antibakteriellen Einlagesohle ausgestattet, die für den optimalen Komfort in verschiedenen Weiten erhältlich ist. Und als wahre Helfer bewähren sich hier auch Hygiene-Sprays: Sie verhelfen bei unangenehmem Geruch zu einem angenehmen Frischegefühl im Schuh.
Die richtige Passform des Sicherheitsschuhs sollte immer höchste Priorität haben. Bei Rückenbeschwerden ist diese sogar absolut unumgänglich. Hier können beispielsweise Schuhe mit gewichts- und belastungsangepasster Fersendämpfung zum Einsatz kommen. Auch spezielle Einlagesohlen können den Schmerzen entgegenwirken, da die hervorragende Dämpfung für Entlastung im Rückenbereich sorgt.
Sicherheitsschuhe der Klasse S3 werden mit verschiedenen Verschlusssystemen angeboten. Bei Arbeitsschuhen S3 mit praktischem Schnellverschlusssystem ist mit einem kurzen Festziehen und Festmachen des Bändels schon alles getan. Sicherheitsschuhe S3 mit BOA®-Fit-System punkten damit, dass sie ganz einfach angezogen werden können, ohne dass die Trägerin oder der Träger dabei die Handschuhe ausziehen muss. Der Clou: Die Seile befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich so nirgends verfangen. Kaum an Anzieh-Komfort zu steigern sind auch die Arbeitsschuhe der Klasse S3 mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem: Die Halbschuhe können einhändig geschlossen und geöffnet werden. Darüber hinaus ist das Verschlusssystem robust gegen Eis, Schmutz und Öl.
Vor allem bei Forstarbeiten und beim Arbeiten mit Kettensägen sollte die Wahl auf spezielle Schnittschutzschuhe fallen – nur so kann ein gefahrloses Arbeiten ermöglicht werden. Die Schnittschutzprüfung erfolgt nach EN ISO 17249:2014.
Schnittschutzschuhe der Klasse 3 verfügen über eine besondere Gummisohle, die Nässe abweist. Die Arbeitsschuhe sind aus hochwertigem Material gefertigt, das den Fußbereich ebenso wie den unteren Beinbereich schützt. Der Lauf der Kettensäge wird blockiert, sobald diese mit dem Schuh in Kontakt gerät.
Beim Arbeiten mit der Kettensäge sollte generell auf guten Rundum-Schutz geachtet werden. Zur Grundausrüstung gehören neben hochwertigen Schnittschutzschuhen auch Schnittschutzhandschuhe, ein Schutzhelm ebenso wie Gehörschutz.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!