Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Zubehör für Fensterabsturzsicherung, pro Fenster werden 4 Führungshülsen benötigt.
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom Boden aus nahezu unsichtbar.
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Einzelanschlagspunkt für Beton-, Holz- oder Stahlkonstruktionen.
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Betonuntergrund, für waagrechte oder leicht geneigte Dächer.
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Abnehmbare Anschlagseinrichtung für Beton oder solide Wand- und Stahlkonstruktionen. Aufnahmehülse mit Gewinde wird permanent im Bauwerk befestigt und bei Nichtbenützung mit Kunststoffkappe abgedeckt. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt,...
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Abnehmbare Anschlagseinrichtung für Beton oder solide Wand- und Stahlkonstruktionen. Aufnahmehülse mit Gewinde wird permanent im Bauwerk befestigt und bei Nichtbenützung mit Kunststoffkappe abgedeckt. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt,...
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Temporärer, mobiler Einzelanschlagpunkt für eine Person. Das Netz wird über die Lichtkuppel gelegt und mit dem Zurrgurt am Lichtkuppelrahmen fixiert.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Am Anschlagpunkt wird die Fallschutz-Ausrüstung befestigt. Anschlagpunkte müssen eine Mindestfestigkeit von 12 kN aufweisen und sie sind mit „EN 795“ gekennzeichnet.
Der Anschlagpunkt sollte immer so gewählt werden, dass der freie Fall auf ein Minimum beschränkt wird. Ideal liegt er möglichst senkrecht oberhalb des Anwenders, um im Falle eines Absturzes ein Pendeln zu vermeiden.
Ja, es müssen zertifizierte Anschlagpunkte für Absturzsicherungssysteme verwendet werden, da nur diese den im Fall eines Absturzes auftretenden Kräften standhalten können.
Anschlagpunkte müssen der EN 795 entsprechen bzw. eine ausreichend dimensionierte tragfähige Struktur mit einer Mindestfestigkeit von 12 kN (~1,2 t) haben.
Keine geeigneten Anschlagpunkte sind:
einseitig offene Träger
Rohr oder Kabelleitungen
Kräne
Kettenzüge
Geländer
offene Haken
Ein zugelassener Anschlagpunkt sollte als solcher gekennzeichnet sein. Aus der Kennzeichnung sollte hervorgehen, für wie viele Personen und für welche Art der PSA die ASE (Anschlageinrichtungen) freigegeben ist. Das Datum der letzten Prüfung sowie der Prüfende und dessen Unterschrift sollten ebenfalls erkennbar sein.
Anschlageinrichtungen (ASE) sind Einrichtungen mit einem oder mehreren Anschlagpunkten zum Anschlagen bzw. Befestigen von Auffangsystemen.
Es können ASE nach EN 795 bzw. EN 516 (vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Einrichtungen zum Betreten des Daches – Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte) und EN 517 (Sicherheitsdachhaken) ONR 22219-1 (Ausführung von Sicherheitssystemen für Arbeiten auf Dächern), aber auch andere geeignete Anschlageinrichtungen ausgewählt werden.
Die EN 795 unterscheidet ASE vom Typ A1, A2, B, C, D und E.
ASE können entweder als standardisierte, bauaufsichtlich zugelassene Einzelanschlagpunkteoder als standortspezifisch hergestellte Anschlagpunkte und Seilführungs- oder Sicherungssysteme ausgeführt sein.
ASE sind (gemäß Definition BGR 198) dann geeignet, wenn sich das befestigte Auffangsystem nicht von der ASE lösen kann und die Tragfähigkeit nach den technischen Baubestimmungen oder durch Prüfung nachgewiesen ist.
Die Tragfähigkeit muss dabei für eine Person mindestens 7,5 kN (= 6 kN * 1,25) betragen.
Für jede weitere Person ist diese Last um 1,25 kN (= 1 kN * 1,25) zu erhöhen (2 Pers. = 8,75 kN).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!