Produkte von A. Haberkorn
Weltweit innovative und zuverlässige Produkte für die optimale Arbeitssicherheit – made in Austria
Weltweit innovative und zuverlässige Produkte für die optimale Arbeitssicherheit – made in Austria
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Spiralgeflochtene Polyester-Rettungsleine mit Leichtmetall-Karabiner.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Rettungsleine (Feuerwehrleine) dient der Feuerwehr zur Eigensicherung bzw. Sicherung von Geräten oder zur Sicherung des Rückwegs.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Saugschlauch-Ventilleine mit Stahlkarabiner und Schlaufe.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Mit Schnurverschluss mit Kordelstopper.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Unentbehrlich für die richtige Lagerung und den richtigen Transport Ihrer PSA gegen Absturz.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Passender Tragebeutel mit Deckel für die Aufbewahrung bzw. den Transport von Saugschlauch-Ventilleinen.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Komplettes Not-Rettungs-Set aus Tragetuch, Rettungstuch mit eingeschlaufter, vormontierter Bandschlinge sowie Tragetasche, speziell für Einsätze in extremen Situationen, wenn z. B. andere Rettungsgeräte wegen örtlicher Gegebenheiten oder aus zeitlichen Gründen nicht eingesetzt we...
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Für die Sicherheit von Unfallopfern und Rettungsteams. Schützt vor verspäteter Auslösung des Airbags während der Bergung. Passend für alle Lenkradgrößen.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Tragetuch mit 8 Tragegriffen zum sicheren Transport von sitzenden oder liegenden Personen.
A. Haberkorn | Feuerwehrausrüstung
Für die Bergung von Pferden und Rindern aus Gruben und Gräben.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Orangefarbenes Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit Kennfäden. Die Herstellung der Seilenden erfolgt durch Nähte, die mittels Schrumpfschläuchen geschützt werden.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Bewegliche Führung mit Scharfkantenseil inkl. Auffanggerät Herkules mit integriertem Bandfalldämpfer begleitet den Benutzer während der Auf- und Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Sturz aus der Höhe.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Bewegliche Führung inkl. Auffanggerät Herkules mit integriertem Bandfalldämpfer begleitet den Benutzer während der Auf- und Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Sturz aus der Höhe.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Orangefarbenes statisches Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit Kennfäden. Die Herstellung der Seilenden erfolgt durch Nähte, die mittels Schrumpfschläuchen geschützt werden.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Dient zum Schutz von Verbindungsmitteln oder Beweglichen Führungen aller Durchmesser bei Gefährdung durch Kanten oder rauem Untergrund. Der Karabiner dient zur Positionierung und Fixierung des Schutzschlauches.
Technische Textilien sind seit über 100 Jahren die Leidenschaft und die Kernkompetenz von A.HABERKORN. Das Unternehmen hat seit jeher den höchsten Anspruch an seine Produkte, deren hervorragende Qualität von Kunden weltweit geschätzt wird. Um dies zu erreichen, hat A.HABERKORN einen Teil der Maschinen selbst entwickelt und patentiert. So kann sich das Familienunternehmen wesentlich von anderen Herstellern abheben. Mit ca. 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Unternehmensstandort in Freistadt, Oberösterreich, liegt das Hauptaugenmerk auf Innovation „made in Austria“.
Das Unternehmen produziert qualitativ hochwertige Komplettsysteme zur Absturzsicherung und speziell gefertigte Seil- und Bandwaren für technische Einsätze.
Innovation, Qualität, Technik und idealer Tragekomfort haben dabei oberste Priorität. Zum Kernsortiment zählen folgende Produkte:
Höhensicherungsgeräte
Feuerwehrbedarf (Auffanggurte, Schlauchträger, Schläuche etc.)
Zubehör (z. B. Seilsäcke)
Mit Spezialgeweben produziert A.HABERKORN Schläuche und Rundgewebe für die Feuerwehr.
Für die Automobilindustrie werden Rund- und Flachgewebe für Gaslenkungsschläuche hergestellt. Zu den weiteren Sondersortimenten zählt zudem die Entwicklung und Herstellung von Auffangbändern und Airbag-Innenschläuchen.
Jedes Unternehmen hat je nach Einsatzgebiet eigene Anforderungen an Arbeitssicherheits-Produkte. A.HABERKORN kann jeden Kunden mit spezifischen Produkten ausstatten.
Ein top ausgebildetes Team mit umfangreichem Wissen plant, entwickelt und produziert maßgeschneiderte Arbeitssicherheits-Produkte. Die hausinterne Fertigung mit fast 100 patentierten (Web-)Maschinen ist auf diese Sonderanfertigungen spezialisiert.
Die Kunden schätzen dabei vor allem die kurze Wartezeit, denn Muster oder Prototypen sind oft binnen Tagen oder weniger Wochen fertig. So können Klein- wie auch Großaufträge termingerecht produziert und geliefert werden.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – nach diesem Motto hat A.HABERKORN das LiSA-Online-System ins Leben gerufen. LiSA kann als App oder über die Online-Plattform genutzt werden. Mit diesem Programm kann ein Safety-Check für PSA ganz einfach mit dem Smartphone durchgeführt werden. Jedes PSA-Produkt von A.HABERKORN enthält standartmäßig den „LiSA-Chip“. Der Chip kann mit dem Smartphone per QR-Code oder NFC-Technologie ausgelesen werden.
So kann zum Beispiel vor Beginn der Arbeit ein Safety-Check beim eigenen Sicherheitsgurt durchgeführt werden. Dazu scannt die Arbeiterin oder der Arbeiter einfach den Chip und wird sofort über den Safety-Status informiert:
Artikelbezeichnung und Produktionsdatum der PSA
die verbleibende Zeit bis zur nächsten Jahresprüfung
Sicherheitsstatus via Ampelsystem – „rote Ampel“ ab dem Fälligkeitsdatum der aktuellen Jahresprüfung, oder Produkt wurde schon ausgeschieden
Mit der Sicherheitsplattform LiSA hat A.HABERKORN für seine Kunden eine deutliche Erleichterung erschaffen. Es spielt auch keine Rolle, ob der Kunde einen oder tausend PSA-Artikel hat, mit dem LiSA-Online-System kann alles einfach gemanagt werden.
Die Rundumbetreuung sowie die Herstellung der Produkte kommen bei A.HABERKORN direkt aus einer Hand:
Rohgewebe
Erstellung des Prototyps
individuelle Beratung
Produktbeschreibungen
Zertifizierungen
Herstellung
Qualitätsprüfung
Mitarbeiterschulungen für PSA
Safety-Checks
Seit 1995 besitzt A.HABERKORN ein internes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Das Unternehmen verfügt über moderne Prüfanlagen, Testgeräte (Flammen, Zug, Druck etc.) sowie Fallprüfstände und garantiert mit qualifizierten Mitarbeitenden höchste Qualität – auch als Zulieferer der Automobilindustrie.
A.HABERKORN ist zudem nach ISO 14001 zertifiziert, die Produkte werden unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Das Unternehmen achtet dabei auf eine umweltschonende Produktion.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!