Produkte von A. Haberkorn
Weltweit innovative und zuverlässige Produkte für die optimale Arbeitssicherheit – made in Austria
Weltweit innovative und zuverlässige Produkte für die optimale Arbeitssicherheit – made in Austria
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Ermöglicht die Benutzung des Werkzeuges oder der Motorsäge, gleichzeitig bleibt es mit dem Gurt verbunden. Damit wird ein Herabfallen des Werkzeuges verhindert.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Robuster Seilsack für die richtige Lagerung und den richtigen Transport Ihrer PSA gegen Absturz.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
Robuster, strapazierfähiger und wasserdichter Seesack für die richtige Lagerung und den richtigen Transport Ihrer PSA gegen Absturz.
A. Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Extrem robustes, selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion und komplett ohne Kunststoffteile, ideal für die Rettung. Zudem verfügt es über eine innovative Seilklemmung, die eine präzise Kontrolle bei langsamen oder schnellen Geschwindigkeiten bietet.
A. Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Abseil- und Sicherungsgerät, das vor allem beim Klettern benutzt wird, aber auch bei anderen Tätigkeiten, bei denen abgeseilt wird.
A. Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Mit dieser Rettungsschlaufe wird die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in sitzender Position gehalten. Ein Gurtband läuft über den Rücken und zwei Gurtbänder zwischen den Beinen, der Körper wird dabei sicher gehalten.
A. Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Gurtband-Rettungsschlaufe mit Anschlagöse zur Rettung von Personen in hängender Position.
A. Haberkorn | Anschlagpunkte, Dreibäume
Polyester-Gurtband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagspunkt.
A. Haberkorn | Anschlagpunkte, Dreibäume
Schlauchband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt.
A. Haberkorn | Anschlagpunkte, Dreibäume
Wird zwischen zwei Anschlagpunkten oder behelfsmäßig zwischen stabilen Stützen mit montierten Bandschlingen gespannt und schafft somit ein horizontales Führungsseil für max. 2 Benutzer. Dieses Führungsseil (Gurtband) ist schnell und einfach anzubringen und lässt sich mit der Rats...
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Robuster Screw-Lock-Karabiner mit Drehverschluss.
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Twist-Lock-Karabiner mit Rückstellfeder zur automatischen Sicherung der Hülse und des Schnappers vor unbeabsichtigter Öffnung.
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Triple-Lock-Karabiner mit sicherem Verschluss durch drei unabhängige Bewegungen, die das Risiko eines versehentlichen Öffnens reduzieren.
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Screw-Lock-Karabiner mit Drehverschluss in birnenähnlicher Form, zur erleichterten Verwendung einer Halbmastwurfsicherung.
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Stabiler Sicherheitskarabiner ideal bei Anschlagpunkten mit großem Durchmesser.
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Steigklemme inklusive Gummischlaufen und Karabiner mit zwei Montagemöglichkeiten für Auffanggurt SALUS.
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Bruststeigklemme, die vorwiegend zur Selbstsicherung und zum Aufstieg am Seil Verwendung findet.
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Drehwirbel zur Vermeidung einer Verdrehung des Seiles.
A. Haberkorn | Karabiner, Seilklemmen
Einfache, kompakte Umlenkrolle mit beweglichen Schenkeln, für den nachträglichen „Ein- und Ausbau“ am Seil.
A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
Zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.
Technische Textilien sind seit über 100 Jahren die Leidenschaft und die Kernkompetenz von A.HABERKORN. Das Unternehmen hat seit jeher den höchsten Anspruch an seine Produkte, deren hervorragende Qualität von Kunden weltweit geschätzt wird. Um dies zu erreichen, hat A.HABERKORN einen Teil der Maschinen selbst entwickelt und patentiert. So kann sich das Familienunternehmen wesentlich von anderen Herstellern abheben. Mit ca. 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Unternehmensstandort in Freistadt, Oberösterreich, liegt das Hauptaugenmerk auf Innovation „made in Austria“.
Das Unternehmen produziert qualitativ hochwertige Komplettsysteme zur Absturzsicherung und speziell gefertigte Seil- und Bandwaren für technische Einsätze.
Innovation, Qualität, Technik und idealer Tragekomfort haben dabei oberste Priorität. Zum Kernsortiment zählen folgende Produkte:
Höhensicherungsgeräte
Feuerwehrbedarf (Auffanggurte, Schlauchträger, Schläuche etc.)
Zubehör (z. B. Seilsäcke)
Mit Spezialgeweben produziert A.HABERKORN Schläuche und Rundgewebe für die Feuerwehr.
Für die Automobilindustrie werden Rund- und Flachgewebe für Gaslenkungsschläuche hergestellt. Zu den weiteren Sondersortimenten zählt zudem die Entwicklung und Herstellung von Auffangbändern und Airbag-Innenschläuchen.
Jedes Unternehmen hat je nach Einsatzgebiet eigene Anforderungen an Arbeitssicherheits-Produkte. A.HABERKORN kann jeden Kunden mit spezifischen Produkten ausstatten.
Ein top ausgebildetes Team mit umfangreichem Wissen plant, entwickelt und produziert maßgeschneiderte Arbeitssicherheits-Produkte. Die hausinterne Fertigung mit fast 100 patentierten (Web-)Maschinen ist auf diese Sonderanfertigungen spezialisiert.
Die Kunden schätzen dabei vor allem die kurze Wartezeit, denn Muster oder Prototypen sind oft binnen Tagen oder weniger Wochen fertig. So können Klein- wie auch Großaufträge termingerecht produziert und geliefert werden.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – nach diesem Motto hat A.HABERKORN das LiSA-Online-System ins Leben gerufen. LiSA kann als App oder über die Online-Plattform genutzt werden. Mit diesem Programm kann ein Safety-Check für PSA ganz einfach mit dem Smartphone durchgeführt werden. Jedes PSA-Produkt von A.HABERKORN enthält standartmäßig den „LiSA-Chip“. Der Chip kann mit dem Smartphone per QR-Code oder NFC-Technologie ausgelesen werden.
So kann zum Beispiel vor Beginn der Arbeit ein Safety-Check beim eigenen Sicherheitsgurt durchgeführt werden. Dazu scannt die Arbeiterin oder der Arbeiter einfach den Chip und wird sofort über den Safety-Status informiert:
Artikelbezeichnung und Produktionsdatum der PSA
die verbleibende Zeit bis zur nächsten Jahresprüfung
Sicherheitsstatus via Ampelsystem – „rote Ampel“ ab dem Fälligkeitsdatum der aktuellen Jahresprüfung, oder Produkt wurde schon ausgeschieden
Mit der Sicherheitsplattform LiSA hat A.HABERKORN für seine Kunden eine deutliche Erleichterung erschaffen. Es spielt auch keine Rolle, ob der Kunde einen oder tausend PSA-Artikel hat, mit dem LiSA-Online-System kann alles einfach gemanagt werden.
Die Rundumbetreuung sowie die Herstellung der Produkte kommen bei A.HABERKORN direkt aus einer Hand:
Rohgewebe
Erstellung des Prototyps
individuelle Beratung
Produktbeschreibungen
Zertifizierungen
Herstellung
Qualitätsprüfung
Mitarbeiterschulungen für PSA
Safety-Checks
Seit 1995 besitzt A.HABERKORN ein internes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001. Das Unternehmen verfügt über moderne Prüfanlagen, Testgeräte (Flammen, Zug, Druck etc.) sowie Fallprüfstände und garantiert mit qualifizierten Mitarbeitenden höchste Qualität – auch als Zulieferer der Automobilindustrie.
A.HABERKORN ist zudem nach ISO 14001 zertifiziert, die Produkte werden unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Das Unternehmen achtet dabei auf eine umweltschonende Produktion.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!