Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Cuttermesser für einfache Schneidtätigkeiten, sowohl Papier als auch Verpackungen können schnell und präzise geschnitten oder geöffnet werden.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Manuelles Cuttermesser für präzise Schneidtätigkeiten, um die Klingentiefe je nach Aufgabe anpassen zu können, bietet dieses Messer fünf Klingenpositionen.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Cuttermesser mit manueller Klingenverstellung, lässt sich bis auf 7,6 cm ausfahren, sodass Sie besonders dicke Materialien wie Schaumstoff, extrem dicke Wellpappe, Polster- und Isoliermaterial schneiden können. Dank des 5-Positionen-Griffs können vier unterschiedliche Schnitttief...
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Cuttermesser mit Metallgriff und manueller Klingenverstellung, Schnitttiefe in drei verschiedenen Stufen wählbar.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Universalschaber zum Entfernen grober Verschmutzungen auf glatten Untergründen.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Robustes, leistungsstarkes und vielseitiges Metall-Sicherheitsmesser für Rechts- und Linkshänder mit einstellbaren Schnitttiefen, einer ergonomischen Zangengriffbetätigung und automatischem Klingenrückzug.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit Metallgehäuse und vollautomatischem Klingenrückzug, Betätigung mittels Zangengriff, ideal für dicke Materialien in Fertigung, Logistik und allen industriellen Umgebungen.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Leichtes, schlankes Einweg-Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug für leichte Schneidtätigkeiten.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Verstellbarer, schmaler Stift-Cutter für Rechts- und Linkshänder, mit automatischem, federbelastendem Klingenrückzug für mehr Sicherheit.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit automatischem, federbelastetem Klingenrückzug für noch mehr Sicherheit.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser aus Metall mit automatischem, federbelastetem Klingenrückzug für noch mehr Sicherheit.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser aus Metall mit Smart Retract- Klingenrückzug für ein Höchstmaß an Sicherheit, praktischem Zangengriff zur einfachen Handhabung und Verwendung.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug, speziell zum Schneiden von dickem Schaumstoff.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug, hervorragend zum Schneiden von dicken Materialien, wie beispielsweise dreiliagige Wellpappe.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit Zangengriff und automatischem Klingenrückzug.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit Zangengriff und vollautomatischem Smart Retract-Klingenrückzug für noch mehr Sicherheit. Zangengriff erleichtert die Arbeit, besonders praktisch wenn sie Handschuhe tragen müssen.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Bastelmesser mit innovativer Schutzkappe für präzise Schneidarbeiten.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Diese Klingen können mit den SLICE® Kartonmessern, Stift-Cuttern und dem Mini-Cutter verwendet werden.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Speziell für den Gebrauch mit SLICE® Cuttermessern.
Safety Products Global | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Ersatzklinge für tiefere Schnitte und dicke Materialien wie Isolierungen und Schaumstoff.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Sicherheitsmesser sind mit speziellen Vorrichtungen wie einer verdeckten Klinge oder einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. Dadurch kommt es mit Sicherheitsmessern zu deutlich weniger Schnittverletzungen.
Der Unterschied zwischen einem Cutter, auch Cuttermesser genannt, und einem Teppichmesser liegt bei der Klinge. Beim Cutter handelt es sich üblicherweise um eine Abbrechklinge, beim Teppichmesser bzw. Universalmesser kommt eine Trapezklinge bzw. Hakenklinge zum Einsatz.
Ob Gummi oder Teppich, Karton oder Klebeband, Folie oder Sackwaren: Wenn in Industrie, Handel und Handwerk geschnitten wird, muss man sich auch über die Sicherheit der Anwender und Anwenderinnen Gedanken machen. Neben der eigentlichen Verletzung entstehen hohe Folgekosten aufgrund der Arbeitsausfälle – aus all diesen Gründen gibt es hochwertige Sicherheitsmesser, die genau diese Verletzungen vermeiden können.
Schneideunfälle sind am Arbeitsplatz allgegenwärtig. Meist werden sie durch nicht sicheres Schneidwerkzeug verursacht. Auch die Beschädigung von Waren, wenn die Schnitttiefe beispielsweise nicht zur Verpackung passt, kommt häufig vor.
MARTOR hat sich dieser Probleme angenommen und Sicherheitsmesser entwickelt, die optimal auf Mensch und Schneideanlass zugeschnitten sind. „Enjoy Safety made in Solingen“ lautet der MARTOR-Slogan.
Regelmäßig werden dabei neue Produkte und Innovationen auf den Markt gebracht, die maßgeblich zur Arbeitssicherheit und Arbeitseffizienz beitragen. Fortlaufend werden neue Ideen und Verbesserungen entwickelt, etwa ein äußerst einfacher und sicherer Klingenwechsel, bessere Ergonomie und allem voran sicherere Arbeitsmesser. Zahlreiche Auszeichnungen wie den „red dot design Award“, den „pro-K Award“, den „German Design Award“ und den „iF Design Award“ konnte MARTOR mit seinen Messern bereits gewinnen.
Bei Sicherheitsmessern gibt es verschiedene Mechanismen, die eine Verletzung unwahrscheinlicher machen. Hier werden sie am Beispiel MARTOR gezeigt.
Bei einem Messer mit so einer Klinge werden Schnittverletzungen oder Warenbeschädigungen verhindert, indem die Klinge nicht offen zugänglich ist.
Sobald das Messer das Material verlässt, wird die Klinge vollautomatisch in den Griff zurückgezogen, auch wenn der Anwender oder die Anwenderin den Schieber noch betätigt.
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über das Sicherheitsmesser MARTOR Secupro zu erfahren.
Wenn man schneiden will, muss der Schieber des Messers losgelassen werden. So kann die Klinge wieder in den Griff gezogen werden, nachdem sie das Material verlässt.
Welches Sicherheitsmesser passt am besten zu welcher Schneidanwendung? Wie setze ich es ein, um besonders sicher, effizient und komfortabel zu schneiden?
Nicht immer ist es einfach, das richtige Messer zu finden. Je nach Anwendung und Material kommen unterschiedliche Messer, aber auch Klingen zum Einsatz. Nur so kann neben der Sicherheit auch die Kosteneffizienz gesteigert werden.
Bei komplexeren Fragen stehen die technischen Beraterinnen und Berater von Haberkorn und MARTOR für eine Arbeitsplatzbegehung inklusive Schneidanalyse, die individuelle Produktempfehlung und -implementierung bereit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!