Tube Magazin

Wo Schläuchen unter die Arme gegriffen wird

· 2 Min Lesezeit

Schlauchgelenkarme von Haberkorn und Schloemer sorgen für einfaches und sicheres Schlauchhandling. Jedes Produkt ist eine Individualanfertigung.

Die Vorteile von Schlauchleitungen im Vergleich zu Rohrgelenkarmen sind mannigfaltig und liegen auf der Hand. So sind Schlauchleitungen nicht nur beweglicher, kostengünstiger und weniger wartungsintensiv als Rohrgelenkarme. Auch bieten sie bei der Verladung von Medien – seien dies Chemikalien, Feststoffe oder Gase – maximale Flexibilität. Der einzige Wermutstropfen: Oft wird das Handling der Schläuche durch das hohe Gewicht erschwert.

Komfortabel, sicher und langlebig

Haberkorn-Tochter Schloemer mit Sitz im nordrhein-westfälischen Recklinghausen kann diesem Problem Abhilfe schaffen: Mit Schlauchgelenkarmen. „Damit können mobile Einheiten wie Tank- oder Kesselwagen, deren Anschlüsse nicht exakt positionierbar sind, flexibel mit einer stationären Anlage zum Be- und Entladen verbunden werden“, führt Thomas Schabert, Produktmanager für Schlauchgelenkarme bei Schloemer, vor Augen. Die weiteren Vorteile von Schlauchgelenkarmen: Sie tragen das Gewicht von Schlauch und Medium, wodurch das Handling nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer wird – und im Einmannbetrieb erfolgen kann. Gleichzeitig werden die Schläuche vor Torsion und ungewollter Überbeanspruchung geschont, was deren Lebensdauer erhöht.

Befestigt wird der Schlauchgelenkarm, der bis zu vier verschiedene Schlauchleitungen für unterschiedliche Medien aufnehmen kann, an einem festen Anschlagpunkt. Metallschläuche sind hier ebenso möglich wie Elastomer- oder PTFE-Schläuche. Will heißen: An einem Verladeort können verschiedene Medien be- und entladen werden. Und die spezielle Gestaltung der Gelenktechnik des Schlauchgelenkarms ist dafür verantwortlich, dass der zulässige Mindestbiegeradius des Schlauchs nicht unterschritten wird.

Individuelle Anfertigungen

Konzipiert werden können die Schlauchgelenkarme für die Topverladung ebenso wie für die Seitenverladung – etwa für Kesselwagen, Tankfahrzeuge oder ISO-Container. „Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen Stäubli Hamburg (ehemals Roman Seliger), das in der Nähe von Hamburg situiert ist, prüfen unsere Experten im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, wie die individuellen Anforderungen unserer Kunden bestmöglich umgesetzt werden können“, beschreibt Thomas Schabert den Arbeitsprozess. Auf dieser Basis wird ein Angebot mit Freigabezeichnung erstellt. Produziert werden die Schlauchgelenkarme bei Stäubli.

Generell sind die Schlauchgelenkarme so ausgelegt, dass der Schlauch horizontal liegt. Bei Bedarf lässt sich diese Ebene mit Gefälle einstellen, sodass ein Leerlaufen des Schlauchs ermöglicht wird. Optional kann der Schlauchgelenkarm auch mit einer Hubeinrichtung für vertikale Schwenkbewegungen ergänzt werden, was zum Höhenausgleich bzw. Ausbalancieren des Kupplungsendes dient. Selbstredend können auch die Schlauchleitungen an die individuellen Anforderungen angepasst werden. „Aus der variablen Länge, einem auf die Schlauchleitung abgestimmten Biegeradius sowie einer breiten Auswahl an Schlauchleitungen und Armaturen ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Kurzum: Schloemer findet für jede kundenspezifische Anforderung eine passende Lösung“, ist Thomas Schabert überzeugt.