Energieeffizienz in zweierlei Hinsicht
Als Anbieter von Schnellverschlusskupplungssystemen befasst sich das in der ostbayrischen Stadt Amberg situierte Unternehmen Lüdecke seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Energieeffizienz. „Vor allem, wenn man sich im Bereich des maximalen Drucks bewegt, machen energieeffiziente Kupplungen mehr als nur Sinn“, unterstreicht Lüdecke-Geschäftsführer Andreas Sperl. Der Experte weiß aus Erfahrung, dass nicht nur zu enge Rohrquerschnitte und mit Leckagen versehene Leitungsnetze, sondern auch strömungsmechanisch unzureichend ausgelegte Verbindungselemente zu großen Energieverlusten und unnötig hohen Verbrauchswerten führen. Aber wie diesem Problem Einhalt bieten?
Die patentierte Opti-Flow-Technologie
Im Zusammenspiel mit der hauseigenen Entwicklungsabteilung und der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden wird seit zehn Jahren daran gefeilt, die Innengeometrien der Kupplungen zu verbessern – mit anderen Worten: Die Kupplungen in puncto Energieeffizienz laufend zu optimieren. Das Ergebnis: Schnellverschlusskupplungen mit der sogenannten Opti-Flow-Technologie, mit der bei minimalem Druckabfall die größtmögliche Durchflussmenge erreicht wird. Wie die Zahlen des abgebildeten Durchfluss-Vergleichsdiagramms eindrucksvoll vor Augen führen, stieg etwa der Durchfluss der Industrie-Schnellverschlusskupplung Serie ESI DN 7,8 bei gleichem Vordruck von ca. 1000 l/min auf über 2000 l/min pro Minute gegenüber herkömmlichen Druckluftkupplungen.
Riesiges Einsparpotential
„Bei der Verwendung von unseren patentierten Opti-Flow-Kupplungssystemen ist somit vor allem im industriellen Dauereinsatz ein enormes Einsparpotential vorhanden“, betont Andreas Sperl. Die Lüdecke-Schnellverschlusskupplungssysteme mit Opti-Flow-Technologie können neben der hohen Energieeffizienz mit weiteren positiven Eigenschaften aufwarten. So sind sie langlebig, in hohem Maße betriebssicher und absolut dicht. Außerdem zeichnen sie sich durch einen leichtgängigen Kupplungsvorgang und optionale Sicherheitsentriegelungen aus. Dank ihrer kompakten und ergonomischen Bauweise ermöglichen sie einen maximalen Energiefluss bei einfacher Bedienbarkeit – von der Erzeugung der Druckluft bis hin zum Werkzeug. Damit ist ein Arbeiten mit niedrigerem Eingangsdruck realisierbar. Dies wiederum trägt entscheidend zu einer deutlichen Reduzierung der Energiekosten sowie einer Erhöhung der Standzeiten und Lebensdauer pneumatisch betriebener Maschinen und Werkzeuge bei. „Die Hochleistungskupplung hat im Vergleich zu Standardkupplungen aber ihren Preis und ist dadurch im Kundengespräch stets mit einer intensiven Beratung verbunden“, fügt der Lüdecke-Geschäftsführer hinzu. „Aber: Industrielle Hochleistungskompressoren können ihre Kraft am besten mit hochwertigen Kupplungen auf die Strecke bringen – und nicht mit einem günstigeren Pendant, welches nicht auf maximalen Durchfluss ausgelegt ist. Auf lange Sicht stimmt die Rechnung immer. Das können wir ganz klar belegen.“
Lüdecke und Haberkorn pflegen seit über 30 Jahren eine enge Partnerschaft. Wie auch Haberkorn räumt Lüdecke dem Thema Nachhaltigkeit flächendeckend einen hohen Stellenwert ein. So produziert Lüdecke etwa mit 100 Prozent regional erzeugtem Ökostrom. Die Produkte werden ausschließlich aus nachhaltigen, wiederverwendbaren und schadstofffreien Materialien gefertigt.