Handgewindebohrer Handgewindebohrer sind in der Regel gerade genutet und meist mehrteilig; so besteht ein Satz aus Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider. (...) Maschinengewindebohrer Maschinengewindebohrer gibt es gerade genutet und spiralgenutet, sie sind immer Einschnittgewindebohrer. (...) Bei einem Durchgangsloch, also einem Gewinde, das durch das Material geht, fallen beim gerade genuteten Gewindebohrer die Späne unten heraus.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/zerspanung#topic11649
Es gibt diese auch als Einschnittgewindebohrer, um alles in einem Arbeitsgang zu machen, aber mit erhöhtem Kraftaufwand. Maschinengewindebohrer gibt es gerade genutet und spiralgenutet, sie sind immer Einschnittgewindebohrer. (...) Bei einem Durchgangsloch, also einem Gewinde, das durch das Material geht, fallen beim gerade genuteten Gewindebohrer die Späne unten heraus.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/zerspanung/gewindeschneidewerkzeuge#topic10941
Dabei ist es wichtig, zu wissen, wie Gewindeformer funktionieren sowie welche Merkmale und Typen von Gewindeformern es gibt. Zudem gibt es Unterschiede zwischen Bohrern für Metall, Stein und Holz. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über Gewindewerkzeuge, Senker und Bohrer.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/zerspanung#guide
Je nachdem, ob eine Bohrmaschine einen manuellen, einen automatischen oder einen elektromagnetischen Vorschub hat, gibt es Unterschiede im Aufbau.Stationäre Bohrmaschinen sind aus vielen Betrieben nicht mehr wegzudenken. Das ist eine Bohrmaschine mit manuellem Vorschub. Bohrschutz Spindelhülse Tiefenmaß Schalter Notausschalter Schalthebel (2 Stück) GetriebeDas ist eine Bohrmaschine mit automatischem Vorschub. (...) Bohrschutz Spindelhülse Bohrtiefenanschlag Schalter Notausschalter Schalthebel (2 Stück) Getriebe Vorschubgetriebe Rad (Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit) Tasten außen an Vorschubhebel, Vorschub und Gewindeschneiden (3 Stück) Kippschalter, Vorschub und Gewindeschneiden
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/stationaermaschinen#topic11952
Bei Metallschrauben ist die Schraubenspitze üblicherweise stumpf, da diese durch ein bereits vorgebohrtes Loch gesteckt und mithilfe eines Gegengewindes, bspw. einer Mutter, befestigt werden. Holzschrauben besitzen eine scharfe Spitze, wodurch sie sich leichter in das Holz eindrehen lassen und dabei das Gegengewinde in den Untergrund schneiden. (...) Die Bohrspitzen haben je nach Hersteller unterschiedliche Formen.Je nachdem, für welche Anwendung die Schraube verwendet wird, sind unterschiedliche Bohrspitzen sinnvoll.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5493
Hier ist zu beachten, dass die Lage der Bohrungen und Gewinde bereits bei der Bestellung angegeben werden muss. (...) Bearbeitung für alle Standardverbindungen aller Baureihen Kernloch-Gewinde Durchgangsbohrungen Sonderbearbeitungen Fräsbearbeitungen Bohrungen, Ausfräsungen und Konturen bei Flächenelementen Bearbeitung von Wellen und Linearschienen Bearbeitung für Universalverbindungen Stufenbohrung für alle Universalverbindungen in allen Baureihen Zitat „Die Bearbeitung von Profilen erfordert manchmal großes Know-how und immer hohe Präzision.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/profilbearbeitung-bearbeitung-fuer-alle-verbindungstypen
Die Ankerstange wird ganz in den Felsanker geschraubt (ein, zwei Gewindegänge sollten überstehen), beides wird danach mit dem Felsanker voraus in das bereits vorgebohrte Loch in der Bestandsmauer geschoben. (...) Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen. (...) Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden: mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm² mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm² mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²Einsatz und Aufbau von Felsankern
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik/schalungsbefestigungen-betonanker#topic10560