Menu

7 Ergebnisse für „Durchgangsloch“

Auflageflächen vergrößern Ratgeber

Grund dafür kann zum einen sein, dass sich der Schraubenkopf nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingraben soll, und zum anderen, dass die Unterkopfreibung erhöht und so ein Lockern oder Lösen der Verbindung bei Vibrationen verhindert werden soll.

Flanschmuttern – das Vergrößern der Auflagefläche Ratgeber

Das wird einerseits gemacht, damit sich die Mutter nicht im Durchgangsloch oder Langloch eingräbt, und andererseits, um die Unterkopfreibung zu erhöhen, um ein Lockern der Verbindung bei Vibrationen zu verhindern.

Was ist der Unterschied zwischen einem Durchgangsloch und einem Sackloch? FAQ

Bei einem Durchgangsloch handelt es sich um ein Loch, das durch das gesamte Werkstück hindurchgeht.

Merkmale und Typen von Gewindebohrern Ratgeber

Bei einem Durchgangsloch, also einem Gewinde, das durch das Material geht, fallen beim gerade genuteten Gewindebohrer die Späne unten heraus. (...) So kann er problemlos auch für tiefere Durchgangsloch-Gewinde verwendet werden.

Merkmale und Typen von Gewindebohrern Ratgeber

Bei einem Durchgangsloch, also einem Gewinde, das durch das Material geht, fallen beim gerade genuteten Gewindebohrer die Späne unten heraus. (...) So kann er problemlos auch für tiefere Durchgangsloch-Gewinde verwendet werden.

Welche Arten von Schlauchschellen gibt es? FAQ
Verschiedene Typen von Holzbohrern und ihre Unterschiede Ratgeber

Schlangenbohrer sind dazu da, sehr tiefe Sacklöcher oder Durchgangslöcher zu fertigen, erzeugen aber dadurch deutlich mehr Material, das abtransportiert werden muss.

1-7 von 7 Inhalten