Das SEQRID-Personenschutzsystem
Was ist SEQRID?
Hinter SEQRID (gesprochen: Secure-ID) stecken die Gründer Thomas Emrich und Alexander Berger aus Wels. Thomas Emrich kommt selbst aus der Praxis und weiß: Im Rettungsdienst ist in vielen Notfallsituationen, wie auch unter Umständen bei Arbeitsunfällen, eine Identifikation der Patientinnen und Patienten nicht sofort möglich. Dadurch fehlen wichtige Informationen zur Behandlung.
SEQRID ist eine Software für ein QR-basiertes Notfalldatensystem. Mittels dieses QR-Codes können bei Notsituationen die Daten des oder der Verletzten abgerufen werden.
Der Benutzer bzw. die Benutzerin gibt seine/ihre Daten wie Name, Notfallkontakte, Medikamentenunverträglichkeiten und Blutgruppe auf der dazugehörigen Online-Plattform ein und erstellt so einen Schutzpass, dessen im Notfall lebenswichtige Informationen per QR-Code abgerufen werden können.
Das System kann als Armband, als Sticker auf einem Schutzhelm oder als Aufnäher auf Schutzkleidung eingesetzt und von jedem handelsüblichen Smartphone abgerufen werden. Schon Ersthelferinnen und Ersthelfer können so rasch und effizient Hilfe leisten.
Was ist mit Datenschutz?
SEQRID-Benutzer und -Benutzerinnen werden über jeden QR-Code-Scan unverzüglich automatisch per E-Mail informiert. Um Missbrauch vorzubeugen, werden die wirklich sensitiven Daten erst bei einem zweiten Scan angezeigt.
Somit verwendet SEQRID einen zweistufigen Abfrageprozess: Beim Scan des Codes sind zunächst nur die persönlich hinterlegte Nachricht und der Notfallkontakt sichtbar. Sollten zusätzliche Notfalldaten erforderlich sein, müssen die Standortdaten freigegeben werden.
Damit ist bestmöglicher Schutz der sensiblen Daten gewährleistet.
Was halten Sie von diesem System?
Senden Sie uns Ihre Meinung dazu!